This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C-Q1:从 CCS 12.7 到 CCS 20.4.1 的 ClockTree LOSPCP 差异

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1621013/tms320f280039c-q1-clocktree-lospcp-discrepancy-going-from-ccs-12-7-to-ccs-20-4-1

器件型号: TMS320F280039C-Q1
Thread 中讨论的其他器件: SysConfigC2000WARE

所以、使用基于电机控制 SDK 5.02 构建的 CCS 12.7 来处理一个工程。 尝试在 CCS 20.4.1 中构建同一个工程时、我想我只了解到新的 CCS 正在使用 SysConfig 1.26。  

如果在 CCS 12 中打开 hal.sysconfig 文件、转到 ClockTree 和低速时钟、我看到 LOSPCP 值/2 (div 2)。  

如果我在 CCS 20 中打开这个完全相同的 hal.sysconfig 文件、转到 ClockTree 和低速时钟、我会看到 LOSPCP 值/4 (div 4)。

南... 这两个版本拉取了与某个位置不同的默认值? 我很奇怪的是、我的时钟设置从 CCS 12 转到 CCS 20 时、串行端口退出工作。
 
我在发行说明中浏览过这一行、因此很奇怪、这是不是我遇到的那种情况、还是我完全没有在其他地方存储值:

>如果使用 SysConfig 1.21 或更高版本、则 C2000Ware 需要更新为 v5.04。 如果在 SysConfig 和 C2000Ware 兼容性方面遇到任何问题、请通过 E2E 联系。  

这是 CCS 20 中的 SysConfig 文件 LOSPCP:

image.png

此处是在 CCS 12 中:

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    感谢您的提问。 让我与团队核实、然后返回给您。  

    谢谢、

    IRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    这是已知的  SysConfig 版本和 C2000Ware/电机控制 SDK 版本的兼容性问题。 建议升级到电机控制 SDK 5.04v、专门用于 SysConfig 版本 1.21 及更高版本。

    谢谢、

    IRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你帮我检查一下,我想这可能是情况。

    -- Tyler