This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:28379D、USB 硬件电路相关问题

Guru**** 2910490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1621093/tms320f28379d-28379d-usb-hardware-circuit-related-issues

部件号: TMS320F28379D

尊敬的 TI 支持:

您好! 我想向您确认一个问题。 目前、我使用的是 28379D、因此遇到了以下问题:  
1) 28379D 是否只能作为器件进行全速操作? 它还可以作为主机支持全速和低速运行吗?  
我在手册中找到了一句话:

image.png

2) 如果它仅用作全速器件、我是否需要在 D+引脚上添加一个 1.5k 上拉电阻器?  
3) 如果我不使用 USB VBUS 供电、VBUS 引脚保持未连接状态是否会影响通信? image.png

如果您方便、请用中文回复我。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    补充一句:是否有相关开发板原理图提供给我参考?μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于语言障碍、我要求您将此问题发布到 E2E 中国  

    此致、
    Aj Favela.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不知道为什么我不能在中文论坛上发帖。 我一进入中文论坛,就要求我重新登录,当我尝试提交时,它不允许我输入中文。 您可以用英语回复我。 谢谢你。