This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:为 PTP 封装创建双电阻器模型

Guru**** 2932130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1618351/tms320f28335-creating-a-two-resistor-model-for-a-ptp-package

器件型号: TMS320F28335

RJB (7.9 度/W) 和 PsiJB (6.1 度/W【无空气】)的值相似、但我不理解为什么 RJC (10.2 度/W) 和 PsiJT (0.11 度/W【无空气】)相差约 100 倍。 请说明。 TMS320F28377D-EP_PTP-Packcage.pngf0d07fb5-61fa-495d-a550-feb4da6c0478.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我来看看这个应用手册: https://www.ti.com/lit/an/spra953d/spra953d.pdf、 它更详细地介绍了如何计算这些热系数、并提供了一些关于 PsiJT 参数与 ThetaJA 的见解。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RJB (7.9 度/W) 和 PsiJB (6.1 度/W【无空气】)的值相似、但 RJC (10.2 度/W) 和 PsiJT (0.11 度/W【无空气】)的值有一个数量级的不同。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个红圈值之间有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 spra953d.pdf 中列出了这些差异、请告诉我页码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将查看第 8/9 页;它解释了 PsiJt 的推导及其应用。  本节还介绍了 PsiJT 和 RThetaJC 之间的差值。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     https://www.ti.com/lit/an/spra953d/spra953d.pdf 共有 15 页。
    我是否应该参考第 8/15 和 9/15 页?
    还请告诉我项目编号、如 3ΨJT T Ü V、Junction to Top of Package 等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请查看第 8 页和第 9 页。  这将更详细地介绍如何推导 PsiJt 系数。  您将在第 8 页的底部看到:

    对于塑料封装、与 4°C/W–2°C/W–15°C/W 的值相比、ΨJT Ω 通常是 0.5°C/W RθJC。 与较厚的封装相比、较薄的封装具有 ΨJT μ m 值更小。 ΨJT 嵌入式散热垫的封装的 μ W 值接近零。 您应注意、R θ ΨJT 会因电路板结构和气流条件而异、如表 3-1 所示。 通过建模获得了表 3-1 中的值。

    此致、

    Matthew