This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE:C2000 电流共享特性

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1623461/c2000ware-c2000-current-share-feature

器件型号: C2000WARE
主题中讨论的其他器件: UCD3138

您好:

我想问、是否有任何具有 UCD3138 或类似电流共享功能的 C2000 系列解决方案?

如果是、有哪些相关的解决方案或应用手册、参考设计等?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ercan。

    目前、C2000 系列中没有具有内部电流源的专用电流共享引脚。 不过、您可以使用 DAC 支持电流共享。  

    如果我们有配套资料、我会让其他专家来评论。  

    此致、

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ercan:

    正如 Chen 提到的、我们目前没有任何电流共享引脚的配套资料。 如今、您可以通过数字通信或共享仿真来实现这一目标。 可以通过将 C2000 器件内部的缓冲 DAC 连接到外部电压 — 电流转换运算放大器电路来仿真 Ishare。 其余方法与 UCD3138 类似。

    在下面、您可以从我们的模拟专家处找到有关 V 到 I 转换的基准电路。

    模拟电路|德州仪器 TI.com

    具有达林顿晶体管的电压转电流 (V-I) 转换器电路

    具有 BJT 的电压转电流 (V-I) 转换器电路

    谢谢、Pawan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pawan:

    感谢您的解释。

    我想更详细地了解基于 DAC 的 ISHARE 仿真。

    假设我有两个并联的转换器、即模块 1 (M1) 和模块 2 (M2)。

    到目前为止、我的理解是:

    • 模块 1 使用其 ADC 测量自身的输出电流

    • 模块 2 还使用其 ADC 测量自身的输出电流

    • 然后、每个 C2000 生成与其自身测量电流相关的 DAC 输出

    • 之后、使用外部 V 转 I 电路来仿真 ISHARE 功能

    我的问题是如何在模块之间连接这些信号。

    例如、在双模块系统中:

    1. 模块 1 的 DAC 输出是否仅传输到自己的外部 V 转 I 电路、模块 2 的 DAC 输出是否仅传输到自己的外部 V 转 I 电路?

    2. 那么、这些 V 转 I 电路的输出是否连接到公共共享总线?

    3. 然后、每个模块是否通过 ADC 输入读取公共共享总线?

    换句话说、正确的架构是否像这样?

    • M1 电流 ADC -> M1 控制-> M1 DAC ->外部 V 到 I ->通用 ISHARE 总线

    • M2 电流 ADC -> M2 控制-> M2 DAC ->外部 V 至 I ->通用 ISHARE 总线

    • 通用 ISHARE 总线-> M1 的 ADC 输入和 M2 的 ADC 输入

    因此、要明确说明:

    • 是的 不会 将 M1 的 DAC 输出直接连接到 M2 的 DAC 输出、对吗?

    • 我们也这样做 不会 将一个模块的 DAC 输出直接连接到另一个模块的 DAC 引脚、对吗?

    如果可能、您能否分享一个简单的 2 模块示例、其中显示:

    • 使用的 C2000 引脚

    • DAC 输出应该进入的位置

    • 检测公共共享总线电压的应用

    • 以及共享总线应该是外部电路之后的电压总线还是电流总线

    此外、如果使用此 DAC + V-to-I 方法的 2 个并联模块有任何小型参考原理图、这会非常有帮助。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ercan:

    是的、您回答正确。 Ishare 引脚将输出与模块输出电流成正比的电流。 每个模块的 Ishare 输出将被泵入公共 Ishare 总线。 在这个公共 Ishare 总线上、A 个电阻器接地。 所有 Ishare 电流流经这个单个电阻器的总和。 该电阻器上的压降是每个模块的平均电流基准。 使用 ADC 对该电压进行采样并用作控制基准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       感谢您的帮助。