Other Parts Discussed in Thread: UCD3138
器件型号: C2000WARE
主题中讨论的其他器件: UCD3138
您好:
我想问、是否有任何具有 UCD3138 或类似电流共享功能的 C2000 系列解决方案?
如果是、有哪些相关的解决方案或应用手册、参考设计等?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Ercan:
正如 Chen 提到的、我们目前没有任何电流共享引脚的配套资料。 如今、您可以通过数字通信或共享仿真来实现这一目标。 可以通过将 C2000 器件内部的缓冲 DAC 连接到外部电压 — 电流转换运算放大器电路来仿真 Ishare。 其余方法与 UCD3138 类似。
在下面、您可以从我们的模拟专家处找到有关 V 到 I 转换的基准电路。
谢谢、Pawan
尊敬的 Pawan:
感谢您的解释。
我想更详细地了解基于 DAC 的 ISHARE 仿真。
假设我有两个并联的转换器、即模块 1 (M1) 和模块 2 (M2)。
到目前为止、我的理解是:
模块 1 使用其 ADC 测量自身的输出电流
模块 2 还使用其 ADC 测量自身的输出电流
然后、每个 C2000 生成与其自身测量电流相关的 DAC 输出
之后、使用外部 V 转 I 电路来仿真 ISHARE 功能
我的问题是如何在模块之间连接这些信号。
例如、在双模块系统中:
模块 1 的 DAC 输出是否仅传输到自己的外部 V 转 I 电路、模块 2 的 DAC 输出是否仅传输到自己的外部 V 转 I 电路?
那么、这些 V 转 I 电路的输出是否连接到公共共享总线?
然后、每个模块是否通过 ADC 输入读取公共共享总线?
换句话说、正确的架构是否像这样?
M1 电流 ADC -> M1 控制-> M1 DAC ->外部 V 到 I ->通用 ISHARE 总线
M2 电流 ADC -> M2 控制-> M2 DAC ->外部 V 至 I ->通用 ISHARE 总线
通用 ISHARE 总线-> M1 的 ADC 输入和 M2 的 ADC 输入
因此、要明确说明:
是的 不会 将 M1 的 DAC 输出直接连接到 M2 的 DAC 输出、对吗?
我们也这样做 不会 将一个模块的 DAC 输出直接连接到另一个模块的 DAC 引脚、对吗?
如果可能、您能否分享一个简单的 2 模块示例、其中显示:
使用的 C2000 引脚
DAC 输出应该进入的位置
检测公共共享总线电压的应用
以及共享总线应该是外部电路之后的电压总线还是电流总线
此外、如果使用此 DAC + V-to-I 方法的 2 个并联模块有任何小型参考原理图、这会非常有帮助。
非常感谢。