This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SG:在具有可变频率交流的 DCL 库中使用软件锁相环

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P550SG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1624251/tms320f28p550sg-using-the-software-phase-locked-loop-in-the-dcl-library-with-variable-frequency-ac

器件型号: TMS320F28P550SG

尊敬的 TI 团队:

我正在使用 TMS320F28P550SG 构建图腾柱 PFC 系统、需要在可变交流频率下运行。 我计划根据一个 TI 示例设计、使用软件锁相环库函数来帮助控制此系统。  

在我看到的 TI 示例中、所有这些都设计为在 50Hz 或 60Hz 的正常交流频率下运行、对于该频率、SPLL 应该运行良好。 但是、我需要在交流频率(在大约 2:1 的范围内变化)下实现良好的 PLL 性能、并担心这可能会在交流频率的极端条件下影响 PLL 性能。

您能否就变频运行时我可能需要考虑的权衡提供任何指导、以及需要注意的事项。 交流频率只会非常缓慢地更改频率(以秒为单位)。

非常感谢、

Iain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看我们库中的其他 PLL(基于 Sogi)。 还请在 SPLL 上搜索 IEEE 文献。 需要检查的几个事项:  

    • 更高的带宽 使 SPLL 能够更快地跟踪频率变化、但更容易受到电网噪声和谐波的影响。
    • 较低的 BW  可以更好地滤除高频抖动、但可能会在频率斜升期间导致显著的相位滞后。
    • 由于频率变化很慢(秒)、因此您可以优先选择较低的 BW 、从而确保高质量正弦输出且谐波失真非常小。
    • 在较宽范围 (50Hz 至 120Hz) 内、基于 PI 的标准 SPLL 的环路增益可能会 发生变化、从而可能导致频谱高端出现不稳定。
    • 考虑实施频率自适应 SPLL。 这种方法会根据估算频率自动调整内部系数(例如采样率或滤波器增益)、从而在整个 50Hz 至 120Hz 范围内保持恒定的阻尼比和稳定的相位裕度。
    • 在频率转换期间、标准的 I 类或 II 类 PLL 将表现出 A  稳态相位误差  与频率变化率成正比。
    • 如果在斜坡期间绝对相位同步至关重要、则可以使用更高阶的环路或  超前滞后补偿器  来尽量减少此滞后。
    • 确保您的采样频率足够高、以避免出现噪声  别名使用  为 120Hz。 高性能逆变器的一条常见经验法则是采样率至少是最大基频(即>2.4kHz)的 10–20 倍。
    • SPLL 必须能够从宽初始偏移开始“捕获“频率。 使用  锁频环 (FLL)  与 PLL 相结合、可帮助系统在 50Hz 或 120Hz 下可靠地获取锁、而无需手动干预。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shamim,这是真正有用的信息。 我将构建一个工程、使用我们的硬件来探索 PLL 行为、并根据您的上述输入、我认为我们应该能够管理比正常频率范围更宽的频率范围。

    非常感谢、Iain