This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F29H85X:在 Launchpad 原理图中、MCANE 引脚错误地显示为 MCANC 引脚

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1624447/launchxl-f29h85x-mcane-pins-incorrectly-presented-as-mcanc-pins-in-the-launchpad-schematic

器件型号: LAUNCHXL-F29H85X

在 F29x Launchpad 原理图中、MCANC TX 和 RX 引脚分别显示了 GPIO 值 GPIO76 和 GPIO77:
image.png
但是、在 F29x SDK 存在的 pin_map.h 文件中、其中显示了与外设对应的 GPIO 引脚、GPIO76 和 GPIO77 没有将 MCANC 外设复用为它们、而是将 MCANE 多路复用为它们、如下所示:
image.png

MCANCTX 和 MCANCRX 对应于 GPIO74 和 GPIO75:
image.png


现在、我的问题是:
GPIO76 和 GPIO77 正确、必须将标签更改为 Launchpad 原理图上的 MCANETX 和 MCANERX。

MCANC 标签正确、GPIO 必须更正为 GPIO74 和 GPIO75?

期待您听到关于这一差异的消息、
此致、
Sumukh.


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的查询。 在本例中、driverlib 中的 pinmap 将是可正确查看的源代码。 LaunchPad 原理图上似乎有一个拼写错误、需要更正。