This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:TIDA-010086:电压校准配置时编译失败

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010086, TIDA-010090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1620686/tms320f280039c-tida_010086-build-failure-when-voltage-calibration-configuration

器件型号: TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件: TIDA-010086TIDA-010090

在 TIDA-010086 解决方案中、配置电压校准时、构建默认:

image.png

在 bt4ch.c 第 413 行中、BT4CH_LAB4_CLOSED_LOOP_FOUR_CHANNESS_PRECTION_CCCV_CONTROL 没有定义

在 bt4ch.c 第 420 行中、BT4CH_userParam_V_I_chm.VbatCal_pu 无定义

在 bt4ch.c 第 421 行中、BT4CH_userParam_V_I_chm.VbatCal_pu 无定义

需要帮助

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    SDK 中未更新最新的 TIDA-010086 软件。

    请参阅目前的 TIDA-010090 解决方案。

    谢谢、

    Ethan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    谢谢!

    Tim