This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SH:如何为同步 PSFB 整流生成 PWM

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41078, PMP23126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1618061/tms320f28p650sh-how-to-generate-pwm-for-synchronous-psfb-rectification

器件型号: TMS320F28P650SH
主题中讨论的其他器件: PMP2341078PMP23126

我们使用的是相移全桥转换器、其中将次级侧替换为开关。 我们努力确定应如何生成次级开关的脉冲。 您能提供一些介绍同步整流的文档吗? 此外、您能否建议如何实现次级侧开关模式?

在二极管桥仿真期间、我们观察到所有二极管在电感器电流的下降沿开始导通。 用开关取代二极管后、这种行为有何影响?

 

Capture.JPG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、您可以查看 PMP41078 和 PMP23126 参考设计。 两者都在初级侧使用 PSFB 拓扑。  PMP41078 在次级侧使用全桥、如图所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能谈谈应该如何实现次级侧开关模式吗? 我们已经在上述拓扑结构方面取得进展,因此我们需要为次级开关提供的开关模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 PMP41078、使用全桥同步整流拓扑、这与您的设计相同。

     次级侧的开关模式如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供与讨论上述切换模式的文件的链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本文目前尚未发布。 请与您当地的现场代表联系、以便我们为您提供高级副本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否请提供固件逻辑来实现上述所示的开关模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、还提供固件。 如果您可以联系现场代表、我们应该能够与您共享初始固件文件。