This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:上传到定制 F28P65 板时出现问题

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28P65X, C2000WARE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1617310/tms320f28p650dk-issue-uploading-to-custom-f28p65-board

器件型号: TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28P65XC2000WARESysConfig

我们目前正在尝试为 TMS320F28P650DK9NMRR 开发定制电路板、但在将任何内容刷写到电路板上时遇到困难。

我们将通过将 JTAG 连接到 CCS 上 LAUNCHXL-F28P65X 的 XDS110 来对 P65 进行编程、并从 LAUNCHXL 移除 0 Ω 电阻器。 我们的 ccxml 配置中的测试连接成功、我们能够将空的示例草图上传到电路板。 但是、在运行调试时、程序会失败  

“  assert (SysCtl_getClock (DEVICE_OSCSRC_FREQ)= DEVICE_SYSCLK_FREQ);“

位于“device.c"中“中、随后会失速。  

此外、当启用器件支持模块以使用时钟树工具时、我们无法上传到电路板、因为会收到错误消息“No compatible debug core found“。 无需其他信息。

我们已使用 CCS 20.4.1 和 20.3.0 对此进行了尝试、并且使用的是 C2000WARE 6.0.1.00。  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对延误表示歉意、昨天是美国的假日。 请期待 EOD 的答复。

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否共享时钟配置设置? 您使用的是内部还是外部振荡器? 如果使用外部振荡器、使用内部振荡器(即 INTOSC2)时是否会出现问题?

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的电路板上有一个外部振荡器、我们已经尝试使用内部和外部振荡器进行引导。 当使用器件支持模块时、我们在这两种情况下都会收到“no compatible debug core found“(未找到兼容的调试内核)错误。 在禁用器件支持模块的情况下、 在这两种配置下、程序在 assert (SYSCTL_getClock (DEVICE_OSCSRC_FREQ)= DEVICE_SYSCLK_FREQ) 时失败。  

    以下 是从时钟树文件本身生成的文件:

    #ifndef CLOCKTREE_H
    #define CLOCKTREE_H
    
    //*****************************************************************************
    //
    // Summary of SYSPLL related clock configuration
    //
    //*****************************************************************************
    //
    // Input Clock to SYSPLL (OSCCLK)	= 10 MHz    (INTOSC1 provides OSCCLK)
    //
    //##### SYSPLL ENABLED #####
    //
    // PLLRAWCLK				= 160 MHz   (Output of SYSPLL if enabled) 
    // PLLSYSCLK				= 160 MHz
    // CPU1CLK					= 160 MHz
    // CPU2CLK					= 160 MHz 
    // CPU1_SYSCLK				= 160 MHz
    // CPU2_SYSCLK 				= 160 MHz
    // LSPCLK					= 40 MHz 
    // EPWMCLK 					= 160 MHz	
    	
    //*****************************************************************************
    //
    // Macro definitions used in device.c (SYSPLL / LSPCLK)
    //
    //*****************************************************************************
    //
    //	Input Clock to SYSPLL (OSCCLK) = INTOSC1 = 10 MHz
    //
    #define DEVICE_OSCSRC_FREQ          10000000U
    //
    // Define to pass to SysCtl_setClock(). Will configure the clock as follows:
    // SYSPLL ENABLED
    // SYSCLK = 160 MHz = 10 MHz (OSCCLK) * 32 (IMULT) / (1 (REFDIV) * 2 (ODIV) * 1 (SYSCLKDIVSEL))
    //
    #define DEVICE_SETCLOCK_CFG         (SYSCTL_OSCSRC_OSC1  | SYSCTL_IMULT(32) | \
    									 SYSCTL_REFDIV(1) | SYSCTL_ODIV(2) | \
    									 SYSCTL_SYSDIV(1) | SYSCTL_PLL_ENABLE | \
    									 SYSCTL_DCC_BASE_0)
    									 
    									 
    #define DEVICE_SYSCLK_FREQ          ((DEVICE_OSCSRC_FREQ * 32) / (1 * 2 * 1))
    
    //
    // Define to pass to SysCtl_setLowSpeedClock().
    // Low Speed Clock (LSPCLK) = 160 MHz / 4 = 40 MHz
    //
    #define DEVICE_LSPCLK_CFG  			SYSCTL_LSPCLK_PRESCALE_4
    
    #define DEVICE_LSPCLK_FREQ          (DEVICE_SYSCLK_FREQ / 4)
    
    //*****************************************************************************
    //
    // Summary of AUXPLL related clock configuration
    //
    //*****************************************************************************
    //
    // Input Clock to AUXOSCCLK	= 25 MHz (X1 provides AUXOSCCLK)  
    //
    //##### AUXPLL ENABLED #####
    //
    // AUXPLLRAWCLK				= 125 MHz (Output of AUXPLL if enabled)
    // AUXPLLCLK				= 125 MHz 
    //
    //*****************************************************************************
    //
    // Macro definitions used in device.c (AUXPLL)
    //
    //*****************************************************************************
    //
    //	Input Clock to AUXPLL (AUXOSCCLK) = X1 = 25 MHz
    //
    #define DEVICE_AUXOSCSRC_FREQ 		25000000U
    //
    // Define to pass to SysCtl_setAuxClock(). Will configure the clock as follows:
    // AUXPLL ENABLED
    // AUXPLLCLK = 125 MHz = 25 MHz (AUXOSCCLK) * 40 (IMULT) / (2 (REFDIV) * 4 (ODIV) * 1 (AUXCLKDIVSEL))
    #define DEVICE_AUXCLK_FREQ          (DEVICE_AUXOSCSRC_FREQ * 40) / (2 * 4 * 1)
    //
    #define DEVICE_AUXSETCLOCK_CFG      (SYSCTL_AUXPLL_OSCSRC_XTAL_SE  | SYSCTL_AUXPLL_IMULT(40) | \
    									 SYSCTL_REFDIV(2) | SYSCTL_ODIV(4)| \
    									 SYSCTL_AUXPLL_DIV_1 | SYSCTL_AUXPLL_ENABLE | \
    									 SYSCTL_DCC_BASE_0)
    									 
    									 
    
    	
    //*****************************************************************************
    //
    // CPU1CLK / CPU2CLK Domain (160 MHz)
    //
    //*****************************************************************************
    // VCRC
    // TMU
    // FPU
    // HWBIST
    //	
    
    //*****************************************************************************
    //
    // CPU1 SYSCLK Domain (160 MHz)
    //
    //*****************************************************************************
    // DCC
    // DCSM
    // CPUTIMERx
    // DMA
    // CLAROM
    // CLA1
    // XINT
    // PIE
    // GSxRAMs
    // LSxRAMs
    // MSGRAMs
    // Mx/DxRAM
    // BootROM
    // ERAD
    // WD
    //	
    
    /////////////////////	
    // Gated CPU1 SYSCLK
    /////////////////////
    // USB
    //
    
    //*****************************************************************************
    //
    // CPU2 SYSCLK Domain (160 MHz)
    //
    //*****************************************************************************
    // BootROM
    // DCSM
    // GSxRAMs
    // WD
    // CPUTIMERx
    // DMA
    // CLA1
    // XINT
    // PIE
    // LSxRAMs
    // MSGRAMs
    // Mx/DxRAM
    // ERAD
    //
    	
    /////////////////////	
    // Gated CPU2 SYSCLK
    /////////////////////
    // CPU2_CLA1
    // CPU2_Timer
    //
    //*****************************************************************************
    //
    // Gated Peripheral EPWM Domain (160 MHz) 
    //
    //*****************************************************************************
    // EPWM
    // HRPWM
    //
    //*****************************************************************************
    //
    // Gated Peripheral SYSCLK Domain (160 MHz) 
    //
    //*****************************************************************************
    // ADC
    // CMPSS
    // DAC
    // ePWM
    // eCAP
    // eQEP
    // I2C
    // AES
    // SDFM
    // FSI
    // PMBUS
    // BGCRC
    // SPI
    // SCI
    // EPG
    // CAN
    // UART
    // LIN
    // MCAN
    //	
    //*****************************************************************************
    //
    // Gated LSPCLK Domain (40 MHz) 
    //
    //*****************************************************************************
    // SCI
    // SPI
    
    #endif // CLOCKTREE_H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您使用的是哪个版本的 SysConfig?

    我们将使用 JTAG 对 P65 进行编程、将其连接到 CCS 上 LAUNCHXL-F28P65X 的 XDS110、并从 LAUNCHXL-F28P65X 中移除 0 Ω 电阻器

    为了进行确认、未组装所有这些电阻器?

    此外、当启用器件支持模块以使用时钟树工具时、我们无法上传到电路板、因为我们会收到错误消息“No compatible debug core found“。 无其他信息。

     您是否可以 尝试通过“无工程调试“连接、然后加载固件? 请确保在目标配置文件 (.ccxml) 中选择了正确的 P65x 型号。 详细信息可在此处找到: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_debug-main.html#manual-launch

    在 以下两种配置下、程序在 assert (SYSCTL_getClock (DEVICE_OSCSRC_FREQ)= DEVICE_SYSCLK_FREQ) 时失败。  [/报价]

    您是否可以使用闪存工具验证该程序是否已正确安装? 在 CCS 中:Run > Load > Verify Program...

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    该主题已停用一个月、因此我假定问题已解决。  

    此致、
    马特