This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D ->说明资源路径位置类型#20 标识符"uint8_t"未定义

Guru**** 2893090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1623060/tms320f28379d-tms320f28379d---description-resource-path-location-type-20-identifier-uint8_t-is-undefined

部件号: TMS320F28379D

我收到这个错误

尽管包含#include 文件中是否有。  
当我尝试转到 error ,并点击 uint8_t 它会打开 stdint.h ,所以文件路径就在那里

 

如果需要、也可以在独立消息上共享项目

 

Code Composer Studio 版本:12.8.1.00005  

 

image.png

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    能否请您共享工程的压缩文件夹以便我可以重现?
    这将帮助我分析问题。
    此致、  
    Lakshya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lakshya Verma 
    已在私人消息上发送代码、PLZ 检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢分享代码,我会研究它.
    会返回到您的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我尝试构建这个项目时,我得到了与 uint8_t 相关的编译时错误。 我会回到你,一旦我修复它.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    uint8_t 是未定义的原因、因为没有为 C2000 器件定义此变量。
    您也可以在 stdint.h 上的代码中看到



    在 C2000 SDK USB 模块中、正在使用的 uint8_t 实际上是 uint16_t  

    您可以在{C2000_SDK_PATH}\driverlib\f2837xd\driverlib\inc\hw_types.h 中找到此信息