This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:将未使用的 GPIO 连接到 VDDIO 和 VSS。

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1624969/tms320f28p550sj-connecting-unused-gpio-to-vddio-and-vss

器件型号: TMS320F28P550SJ
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

尊敬的专家:

我的客户在 F28003x 板上使用 F28P55、因为这两款器件大多是引脚对引脚兼容的。

但是、F28003x 上有两个引脚是 VDDIO 和 VSS 功能、而是 F28P55 上的 GPIO。 如果他们在电路板上安装了 F28P55、则意味着 GPIO 直接连接到 VDDIO 和 VSS、无需任何电阻器。

这种行为合适吗?  

此致、

挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    请参阅 TMS320F28P5xx 与 TMS320F28003x 之间迁移指南的第 2.3 节(修订版 A) 。 您将需要禁用输入缓冲器、以便不会驱动 GPIO。

    谢谢。此致、

    IRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ira:

    我对这一要求感到困惑、因为它需要客户使用软件来禁用缓冲区。 VDD 将首先斜升、然后才能正常运行任何软件? 自上电以来以及在用户软件禁用缓冲器之前、似乎会以任何方式错误地驱动 GPIO。

    您是说可以让由 VDD 驱动的 GPIO 短时间吗? 所需时间是多久?不这样做的风险是什么?

    此致、

    挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ira:

    是否对此问题进行了任何更新?

    此致、

    挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    将 F28P55 GPIO 直接连接到 VDDIO 和 VSS 符合器件的建议运行条件、并且在软件能够禁用输入缓冲器之前短暂暴露不会给器件带来风险。 对于这些 GPIO 能够相对于 VDDIO 和 VSS 保持暴露的时间没有特定的时间限制。 这是因为此处的问题不是电气损坏、而是噪声耦合效应。  

    建议在初始化代码中尽早禁用输入缓冲器、使用ASysCtl_disableGPIOInputBuffer(). SysConfig 的图形界面中未提供该功能、因此您需要直接在应用程序代码中调用该功能。 启动期间的短暂曝光(复位序列的亚毫秒,加上启动代码执行时间)完全符合安全运行参数。

    谢谢、

    IRA