This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-SOM-EVM:XTAL_SE 在 SOM 中不工作。

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1618430/f29h85x-som-evm-xtal_se-not-working-in-f29h85x_som

器件型号: F29H85X-EVM-EVM SOM

您好、

我在 F29H85x-F29H85x-EVM-EVM 中尝试以下示例 led_ex1_blinky SOM。

它在控制卡中无法工作。 我每次都会遇到不同类型的故障。

1) 任一目标进入故障状态。 我无法通过 CCS 连接。  

2) 或者,代码被无限期地停留在 sysctl_delay() 函数中。

如需在 F29H85x 中使用外部时钟源、敬请告知。

谢谢

Mukul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mukul、

    您能告诉我您拥有的 SOM 版本吗?  早期版本存在时钟问题、因此必须采用 INTOSC。  我们已相应地发布此勘误表。

    ...

    只是想检查您拥有的器件版本、它应该与 SOM 版本相关联。  您还可以拍摄 SOM 上 F29H85x 芯片的顶部快照、其中显示了所有器件标识、我们应该能够判断器件版本。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    我正在使用以下器件版本:MCU144A - 001

    请找到芯片顶部的图像。

    谢谢、

    Mukul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mukul、

    您确实拥有早期版本的芯片和 SOM。  遗憾的是、由于时钟错误、您只能选择将 INTOSC 用于该硬件。

    您必须获取最新的 X1/器件版本才能了解 SOM 单端时钟功能。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mi Mukul,

    由于家政服务需要关闭此帖子、但如果您对此主题有其他问题或如何获取更新的 SOM、请在同一论坛上创建新帖子。

    谢谢。此致、

    Joseph