This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:PMP23340C2K 缩放问题

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1628317/tms320f2800157-q1-pmp23340c2k-scaling-questions

器件型号: TMS320F2800157-Q1
主题中讨论的其他器件: powerSUITE

尊敬的专家:

   客户对 pmp23340 缩放计算有疑问。 您能帮助澄清吗?

  1. #define BICK_VINSNS_SENSE_MAX_VOLTS    ((float32_t) 100)
    但是、根据模式、VOSNS2_max 应为 3.3 (R20+R23)/R23 = 3.3 *(10+2.8)/2.8= 15.0857V  
    为什么进行编程并将 powerSUITE 设置为 100V?
    如果查看 #define BICK_VOUT_SCALE  ((float32_t) 3.3f / 4096.0f *(10.0f + 2.8f)/ 2.8f)、则用于计算比例的 Vout 最大值是正确的。 我们能否知道 100V 来自哪里?

   2.同样的问题给 VINSNS

    #define BICK_VINSNS_SENSE_MAX_VOLTS    ((float32_t) 100)

    通过计算、VIN max 应为 60.46V

  3.我们可以从原理图中计算 Ipri max 吗?  

    我们如何获得这些值?

     

     #define BICK_IOCP_SENSE_MAX_AMPS      ((float32_t) 3708)
     #define BICK_IOSNS_SENSE_MAX_AMPS      ((float32_t) 8119)
     #define BICK_ISNS_SCALE  (float32_t) 3.3f / 4096.0f /( 20.0f * 0.0002f ))
 
如何根据 Vsw1-Vsw2 计算电流值?
  c2adb775-bc8c-4d68-b150-ae2d7790ee94.png 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    对于 Voutsensemax 和 Vinsensemax、这些值由分压器和 ADC 的满量程输入值决定。 如果选择了内部基准、满量程输入值可以是 3.3V 或 2.5V;如果选择了外部基准、则可以是任何其他值。

    我要向设计人员咨询电流检测的结果。