This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:如何提高 QEP 的分辨率

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, TMS320F2800137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1616994/tms320f2800137-how-to-increase-the-resolution-of-the-qep

器件型号: TMS320F2800137
主题中讨论的其他器件: SysConfig

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 F2800137 和 F28379D。
 
问:×C2000 器件的 QEP 外设、是否可以通过硬件配置实现编码器脉冲的 8 μ s 乘法?
如果硬件支持不可用、是否可以通过修改软件代码来实现这一点?
 
根据以下文档、我们了解支持 4×乘法。
www.ti.com/.../spruix1b.pdf - 15.4.1.1 正交计数模式  
image.png
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于我们只有两个信号 (QEPA 和 QEPB)、分辨率取决于这两个信号、因此无法将分辨率提高到 4 倍以上。 如果在正交模式下同时使用上升和下降模式、则可以获得 4 倍分辨率。 如果使用上升沿或下降沿、我们可以得到 2 倍分辨率。  

    谢谢、

    Divesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divesh:

    感谢您的答复。

    是否有办法通过软件或其他硬件来实现这一点? 如有应用手册或其他内容、会有所帮助。

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请参阅文档 Microsoft Word - QEP resolution.doc 以了解更多详细信息。

    谢谢您、Divesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Divesh:

    感谢您的答复。

    您好、请参阅文档 Microsoft Word - QEP resolution.doc 了解更多详细信息。

    您是否建议使用速度计算来补充位置控制? TRM 15.1 中也介绍了您提供的信息如果我的理解不正确、请告诉我。

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您的理解是正确的。 我不知道您的应用或用例:是要找到位置还是要测量速度。 随附的文档仅用于速度测量。

    谢谢、

    Divesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divesh:  

    我想知道为什么如果上升和下降都是在正交模式下使用、分辨率是 4 倍、如果有的话、分辨率是 2 倍? 我查看了 正交计数模式部分、未提及。  

    在 SysConfig 中、双边沿的分辨率是原来的 2 倍。 因此、很难理解为什么边沿和 正交模式都是 4 倍分辨率。

    您可以帮助检查一下吗?

    谢谢!

    此致

    Kita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI、在正交模式下、使用 eQEPA 和 eQEPB 信号。 正交意味着 eQEPA 和 eQEPB 信号彼此电气相差 90 度。 在 一个脉冲周期中、有一个上升沿和一个下降沿。 因此、如果对上升沿或下降沿进行计数、则选择 1x 分辨率。 因此、我们可以在一个周期内对 2 个脉冲进行计数(一个用于 eQEPA、另一个用于 eQEPB 信号)。  因此有效分辨率为 2 倍。 但如果同时选择了上升沿和下降沿、即分辨率为 2 倍、那么我们可以在一个周期内对四个脉冲进行计数。 因此、有效分辨率为 4 倍。  

    因此、在 SysConfig 中:  

    无论是选择 2 倍分辨率(对上升沿和下降沿进行计数)、我们都可获得 4 倍的有效分辨率(因为它会对 eQEPA 和 eQEPB 信号的上升沿和下降沿进行计数)。

    您可以在 TMS320F2800137 的技术参考手册中阅读有关不同模式的信息。

    谢谢、

    Divesh