This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:SCI 引导加载程序

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1628577/tms320f28p650dk-sci-bootloader

器件型号: TMS320F28P650DK

您好、

 我尝试使用 serial_flash_programmer_appln  
在串行引导加载过程中、按 1 后冲击

调用 f021_SendPacket
正在将 P650_CLB_CPU1_BRAKE.txt 下载到器件...

serial_fail.PNG

我使用默认的 SCI GPIO 引脚

要检查什么?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入 1 后  
    闪存中的代码直接运行

    我正在使用此内核示例

    我是否需要在内核工程的任何段(如内存中)中执行任何操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjith:  

    对延迟响应表示歉意。 我已经通知主持人。 请期待尽快答复。

    此致、

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我正在使用默认 SCI GPIO 引脚

    问题是闪存内核设置为默认将 GPIO28 配置为 Rx 并将 GPIO29 配置为 Tx。  

    在 flash_kernel_c28x_dual_ex1_sci_flash_kernel_cpu1.c 的第 140 行中、请更改 sciGetFunction () 调用以使用 SCI_BOOT 、而不是 SCI_BOOT_ALT5、以便使用 GPIO12 和 GPIO13。

    此致、
    马特