This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P55X:lab_blinkyled_driverb 示例未在 LP-F28P55X 上运行至完成?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1628610/launchxl-f28p55x-lab_blinkyled_driverlib-example-does-not-run-to-completion-on-lp-f28p55x

器件型号: LAUNCHXL-F28P55X
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

团队、
使用 CCS 20.05 和 C2000Ware_26_00、我已在 LP-F28P55 中导入、构建并加载以下工程:
C:\ti\c2000\C2000Ware_26_00_00\training\device\f28p55x\Getting Started\lab_blinkyled_driverb

执行从不从 Device_init() 返回、也不会在 Device_Init GPIO.GPIO() 上到达 BP。
有何原因?

提前感谢。

Anber

Theia_debug.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您使用的是哪个 F28P55x 器件版本(修订版 0 或 A)? 你能否单步浏览 Device_init () ,看看它在哪里被卡住?

    此致、
    马特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:
    它是 LP 卡上的 XF28P559 (SO 修订版 0)。

    在该修订版上运行最新的 C2000ware 时出现任何具体问题?

    谢谢、

    Anber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anber:

    是的、这是 RAM 构建配置中调用的 device_cal () 的一个已知问题(它在引导 ROM 中的地址在不同器件版本之间发生变化)。

    有关修复以下问题的步骤、请参阅此主题:  LAUNCHXL-F28P55X:调用 device_call 函数时 CPU 崩溃 

    此致、
    马特