This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:ePWM 全局加载配置

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1628936/tms320f280039c-epwm-global-load-configuration

器件型号: TMS320F280039C
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好 Champ、

我要找我的客户。  

他们参考的是 SPRACY1 应用程序。 配置 LLC EPWM 全局加载配置的注意事项。

然后进行全局加载配置 设计如下。

image.png

在 SysConfig 上配置相同的设置时、ePWMxA 和 ePWMxB 输出上的 ePWM 动作限定符处都会发出警告、如所示。

image.png

(1)。 是否需要注意 ePWMxA 影子模式启用上的警告? 如果 ePWMxA 影子模式启用 未启用、 它是否会违反任何全局负载或 ePWM AQ 设置?  

(2)。 如果需要注意它、即使我勾选启用 ePWMxA 影子模式启用复选框、警告仍然存在。 我可以忽略警告吗?

感谢您的输入。

此致、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johhny、

    1. 是— 必须启用影子模式 使 AQCTLA/AQCTLB 参与全局加载。

    TRM 是显式的:当全局加载处于活动状态时、影子到活动寄存器传输仅发生在启用了影子模式的寄存器中。 如果AQCTL[SHDWAQAMODE]保持为 0(立即模式)、则写入 GO 有效寄存器 、完全绕过全局负载同步机制。

    2. 可以,您可以通过按压缩来忽略持续警告。

    如果您还有任何问题或疑虑、请告诉我。