This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:控制器中的最小可寻址大小

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1630442/tms320f2800157-minimum-addressable-size-in-controller

器件型号: TMS320F2800157

我在 TMS320F2800157 控制器上观察到的情况:即使我定义了 uint8_t 变量、但它的大小仍然为 16 位。 是否意味着我的最小可寻址大小仅为 2 个字节。 有没有 8 位变量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是正常现象、因为 C2000 系列是 16 位架构

    表示我的最小可寻址大小仅为 2 字节

    是的、正确。

    是否有 8 位变量。

    编号

    请在此处阅读有关该架构的更多信息:

    dev.ti.com/.../node

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 我想在这里非常精确,以避免误解。

    在 C2000 (TMS320F2800157) 上:

    1. uint8_t函数 sizeof(uint8_t) == 1、对吗?
    2. 但是、每个uint8_t变量是 存储在完整的 16‑位字中 由于字寻址、对吧?
    3. 使用执行字节访问 字节指令 (例如,)MOV.B__byte()、不是正常的单词加载、正确吗?

    如果这三个都正确、则准确陈述为:

    “C2000 支持 8‑位数据类型、但不支持字节‑可寻址存储器。“

    您能否确认这一措辞是否正确?

    例如、如果我定义了 uint8_t 变量、它仍然可以存储大于 255 的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“681953" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1630442/tms320f2800157-minimum-addressable-size-in-controller/6288350

    在 C2000 (TMS320F2800157) 上:

    1. uint8_t函数 sizeof(uint8_t) == 1、对吗?
    2. 但是、每个uint8_t变量是 存储在完整的 16‑位字中 由于字寻址、对吧?
    3. 使用执行字节访问 字节指令 (例如,)MOV.B__byte()、不是正常的单词加载、正确吗?
    [/报价]

    是、这是正确的。

    例如、如果我定义了 uint8_t 变量、它仍然可以存储大于 255
    的值

    是的、您可以存储 16 位信息