Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800157
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TMS320F2800157
我在 TMS320F2800157 控制器上观察到的情况:即使我定义了 uint8_t 变量、但它的大小仍然为 16 位。 是否意味着我的最小可寻址大小仅为 2 个字节。 有没有 8 位变量。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800157
器件型号: TMS320F2800157
我在 TMS320F2800157 控制器上观察到的情况:即使我定义了 uint8_t 变量、但它的大小仍然为 16 位。 是否意味着我的最小可寻址大小仅为 2 个字节。 有没有 8 位变量。
这是正常现象、因为 C2000 系列是 16 位架构
表示我的最小可寻址大小仅为 2 字节
是的、正确。
是否有 8 位变量。
编号
请在此处阅读有关该架构的更多信息:
感谢您的澄清。 我想在这里非常精确,以避免误解。
在 C2000 (TMS320F2800157) 上:
uint8_t函数 和sizeof(uint8_t) == 1、对吗? uint8_t变量是 存储在完整的 16‑位字中 由于字寻址、对吧? MOV.B__byte()、不是正常的单词加载、正确吗? 如果这三个都正确、则准确陈述为:
“C2000 支持 8‑位数据类型、但不支持字节‑可寻址存储器。“
您能否确认这一措辞是否正确?
例如、如果我定义了 uint8_t 变量、它仍然可以存储大于 255 的值。
在 C2000 (TMS320F2800157) 上:
uint8_t函数 和sizeof(uint8_t) == 1、对吗? uint8_t变量是 存储在完整的 16‑位字中 由于字寻址、对吧? MOV.B__byte()、不是正常的单词加载、正确吗? 是、这是正确的。
的值例如、如果我定义了 uint8_t 变量、它仍然可以存储大于 255
是的、您可以存储 16 位信息