This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800156-Q1:同时使用 MCU 和驱动器死区时间功能时的总死区时间计算

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8161, TMS320F2800156-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1630128/tms320f2800156-q1-total-deadtime-calculation-when-using-both-mcu-and-driver-deadtime-features

器件型号: TMS320F2800156-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8161

尊敬的 TI 团队:

我目前正在使用 TMS320F2800156-Q1 MCU 和 DRV8161 栅极驱动器设计电机驱动系统。

我按如下方式配置了死区时间设置:

  • MCU (TMS320F2800156):ePWM 死区模块设置为 1000ns。

  • 栅极驱动器 (DRV8161):DT/MODE 引脚通过硬件配置为 370ns 死区时间。

您能否确认在 MOSFET 栅极上观察到的预期总死区时间?

我的理解是否正确、实际死区时间将是两者中的最大值(即 1000ns)、驱动器的死区时间不会累计到 MCU 的死区时间(而不是 1370ns)?

感谢您的参与和支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nguyen、

    请允许我再过一天来提出我的答复。 感谢您的耐心!

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的耐心等待。  遗憾的是、我只能谈谈 F280015x 死区时间、 但我要假设 死  区时间设置没有加在一起。  由于 F280015x ePWM 死区 (1000ns) 长于栅极驱动器的死区时间 (370ns)、因此 在此配置中、栅极驱动器的 370ns 死区时间基本上变得冗余、因为 MCU 已经提供足够的死区时间保护。

    此致、

    Allison