This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29P329SM-Q1:LIN 是否支持 SAE J2602?

Guru**** 2917650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1628768/f29p329sm-q1-is-lin-support-sae-j2602

器件型号: F29P329SM-Q1

您好的团队、

我向我的客户询问这个问题。

我们的 LIN 支持 LIN 1.3、LIN 2.0 和 LIN 2.1

image.png

客户想检查 LIN 是否支持 SAE J2602?
我在 Enternet 中搜索、上面显示 SAE J2602 源自 LIN 2.0  

image.png

这是否意味着我们的 LIN 硬件支持 SAE J2602、但需要更多的软件配置来与 SAE J2602 兼容? 如果是、客户应注意什么配置?

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:

    我们目前正在根据 SAE J2602 标准对 LIN 外设进行正式测试、这是在具有第三方 IHR 的 F280015x 器件(F2820015x 与 F29x 具有相同的 LIN 外设)上进行的。  

    客户何时需要知道? 我们应该在接下来的一 周到几周内取得成果(目前在流程中遇到了小的延迟,因此我还没有具体的时间表)。

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allison:

    感谢您的答复。

    客户只想首先检查它是否符合 SAE J2602、现在文本报告并不是很紧急

    BRS

    Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:

    好的。 我需要等待测试结果。 当我从第三方获得最新时间表时、我将向您提供更新。

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shuqing、我将在接下来的几周内获得结果后、通过电子邮件进行跟进。 暂时关闭此主题。