This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:Blackhawk xds560v2STM-U 无法连接 tms32f28335

Guru**** 2924430 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1626833/tms320f28335-blackhawk-xds560v2stm-u-can-not-connect-tms32f28335

器件型号: TMS320F28335

你(们)好

我从淘宝购买一个开发板,包括 xds100v2 仿真器,我使用 xds100v2 可以下载程序,但当我使用 xds560v2STM-U 时,程序无法加载,它显示一个错误,如下面的 picture1, JTAG 接口也显示在下面的 picture2。 xds100v2 配置为 picture3、xds560v2 配置为 picture4。 您能帮我解决这个问题吗?

另一个问题是如何验证 xds560v2STM-U,我怀疑这个模拟器正在中断,我如何检查这个模拟器和验证?

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图 1 是 C67xx、TMS320F28335 也是相同的错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhi:

    该专家目前已离开办公室,直到 下周中旬,将尽快回复您。 感谢您的耐心。

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhi:

    “我是你的! 您能否尝试将 JTAG TCLK 频率降低到更低的值以排除任何信号完整性问题?  

    此致、
    Aj Favela.