This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D-ADC 咨询

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, TMS320F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1630322/tms320f28379d-tms320f28379d-adc-consultation

部件号: TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: controlSUITEC2000WARE

当我们的实验室使用 28379D 片上 AD 进行采样时、我们发现采样的噪声非常大、因此也使用 28335 进行实验、但我们发现 28335 的片上 AD 采样结果比 28379D 好得多。  
我们使用 TI 的原始开发板、一个是 controlCARD、一个是午餐板。 据信、原始电路设计不应该有任何问题、因此 28379D 的片上 AD 采样效应比 28335 更差值得怀疑。 (具体的试验和实验结果如下。)  
我们要确保、如果这是芯片本身的片上 AD 问题、我们将不再花时间重新设计电路。 如果 LUNCHPAD 电路设计导致 28379D 采样结果出现问题,您能推荐电路设计方案吗? 我们是指自己的电路板的设计。

1.在产品 F28335 controlCARD 2.2 版(图 1)上、官方流程 C:\ ti \ controlSUITE \ device _ support \ F2833x \ v142 \ DSP2823x _ examples _ ccsv5 \ ADC _ soc 用于测试 7 号电池的电压(图 2)。 如图 3 所示、ADC 测量的数字量在 2038 至 2042 (1.49304-1.4949V) 之间波动。

image.png

图 1 产品 F28335 controlCARD 版本 2.2

image.png
图 2  7 电池

image.png
图 3 ADC 测试结果 1.

 

 

2.在产品 LaunchPad XL TMS320F28379D(图 4)上、官方流程 C:\ ti \ C2000 \ C2000Ware _ 6 _ 00 _ 01 _ 00 \ training \ device \ f2837xd \ analogic _ subsystems \ lab _ ADC 用于测试 7 号电池的电压(图 2)、电池电压从 2000 波动至 2140 (1.4652-1.5678V)、如图 5 所示。

image.png
图 4 Product LaunchPad XL TMS320F28379D

image.png
图 5 ADC 测试结果 2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们在此特定器件的 ADC 模块上没有报告任何问题。 我怀疑这个问题可能出在这个特定的 LaunchPad 设置上。

    如果您可以遵循我在您之前的主题中分享的指南、则不应该有任何问题。

    您是否已经在 PCB 布局中测试了此 MCU? 或者您还需要使用此 MCU 开始 PCB 布局吗?

    谢谢

    Srikanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我已经尝试了您在另一篇文章中提到的所有建议、但仍然存在 ADC 测量结果过度波动的问题。
    我计划使用 f28379D 进行硬件开发、但尚未开始布局和布线工作。 您能给我一些关于布线布局的建议吗? 是否有任何正式的布局和布线示例?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以参考我们的其中一个控制卡设计文件进行布局、并参考数据表中的所有建议。

    例如: https://www.ti.com/tool/TMDSCNCD28P65X 

    谢谢

    Srikanth