This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:如何使用 280049 实时更新?

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1632400/tms320f280049-how-to-use-280049-live-update

器件型号: TMS320F280049

大家好:

我希望此消息能帮您找到答案。

我正在使用 280049 控制卡。

按照 ZHCU802A 指南、我首先在开始之前完全擦除整个闪存。 然后、我按照第 6.2 节的说明成功完成了第 2 步。 我可以在 Memory Browser 中的地址 0x80000 处看到数据。

当我尝试继续执行步骤 3 时、需要运行此命令:serial_flash_programr_appln.exe -d f28004x -k{Kernel File}-a{App File}-b 9600 -p COMx

我有两个问题:

  1. 在哪里可以找到内核文件? 我已经使用 JTAG 完成了步骤 2、那么我是否已经加载内核?
  2. 我应该选择哪个应用文件?

该程序总是在这里停留很长时间,没有响应。 为了进行检查、我测试了 COM7 端口并且工作正常。 我使用另一个 MODBUS 程序与 C2000 成功进行了沟通。

您能帮助我了解问题所在吗? 我是否错过了任何步骤、或者是否有需要注意的重要事项?

非常感谢您的时间和帮助。

Cody


image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

    我希望此消息能帮您找到答案。

    我想简要介绍一下我上一个问题的最新情况。

    事实证明、这是我在使用过程中的错误。 正确使用后 serial_flash_programr_appln.exe 现在一切都正常工作。

    非常感谢您抽出宝贵的时间提供帮助。

    Cody