This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:Gipio 未正确切换

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1631382/tms320f2800157-q1-gipio-is-not-toggeling-correctly

器件型号: TMS320F2800157-Q1

isr.c

我正在共用一个 GPIO、但索不正确?

还附加脉冲图像和.c 文件。

请尽快答复。

image.png

image.pngimage.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我在共享的代码文件中只看到 GPIO32 切换函数。

    在上面的哪个波形,黄色或粉色是 GPIO32 ?

    GPIO32 是否配置为输出模式并正确初始化?

    GPIO 引脚是否连接到电路板上的任何其他引脚?

    谢谢