This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-sdk1.3.0 SOM 示例"epwm_ex1_cpu1_cpu3_framesel"

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1634429/f29h85x-som-evm-the-issue-of-sdk1-3-0-example-epwm_ex1_cpu1_cpu3_framesel

器件型号: F29H85X-EVM-EVM SOM
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

大家好!

我发现我们无法打开 SDK 示例的 SysConfig 文件、如下所示:

image.png

示例路径:“c:\ti\f29h85x-sdk_1_03_00_00\examples\driverlib\multi_core\epwm\f29h85x\ePWM_ex1_cpu1_cpu3_framesel_multi_c29x1.syscfg“

版本:CCS20.3.0、 SDK 1.03.0、SysConfig 1.25.0/1.26.0

此致、

Jenney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    我还在 CCS 20.4、 SDK 1.3.0.3(经过测试)、  SysConfig 1.27.0、中试用、也找到了这个问题。

    此致、

    Jenney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、这是 SDK1.03 存在的问题、此检查仅在 1.03 版本中添加、在之前的版本中不存在。

    我已提交此问题、添加软件团队来解决此问题

     

    您可以按照下面的解决方法来解决此问题、也可以只替换附带的文件:

    有问题的文件: C:/ti/f29h85x-sdk_1_03_00_00/source/driverlib/.meta/epwm.js

    在第 710 行更改 —在访问.divideValue 之前添加空检查:

     

    之前:(如果将 PWM 模块添加到 CPU2、CPU3,这会导致问题)

    if (system.clockTree.EPWMCLKDIV.divideValue == 2)

     

    之后:(改为下面)

    if (system.clockTree[“EPWMCLKDIV"]&&“&& system.clockTree[“EPWMCLKDIV"].divideValue ==“ == 2)

     e2e.ti.com/.../epwm.js

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OKK、何时解决此问题? 下一个版本 SDK?