This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:F28P65 CMAC 符合 RFC4493 标准吗?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1604806/tms320f28p650dh-does-f28p65-cmac-compliant-rfc4493-standard

器件型号: TMS320F28P650DH
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

尊敬的专家:

您能否帮助检查 F28P65 中的 AES-CMAC 是否完全符合 RFC4493 标准?

此致、

挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    是的、我们已经根据 NIST 测试向量测试了 AES-CMAC 实现方案、以确认其符合 RFC4492 标准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 C2000ware AEC CMAC 块实现示例、它测试 RFC 中提到的相同 NIST 矢量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我们讨论的是 RFC4493、 请参阅本文“RFC4493 - AES-CMAC 算法“、我们会测试示例“c:/ti/c2000/C2000Ware_6_00_00_00/driverlib/f28p65x/examples/c28x/aes/aes_ex7_cmac_auth.c “、TI 的 CMAC 引擎的结果与 mbedtls 和 openssl 不同、而这两个库确实完全符合  RFC4493。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了这篇文章“RFC4492:用于传输层安全 (TLS) 的椭圆曲线加密 (ECC) 密码套件“、发现 RFC4492 与 CMAC 无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xuliang:

    我们将再次验证这一点、然后返回给您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    在研究完问题后、我们已经确定了代码中的问题。 请尝试使用此.c 文件。 您可以直接在示例中使用该.c 文件  C2000Ware_6_00_00_00/driverlib/f28p65x/examples/c28x/AES/AES_EX7_cmac_auth.c 我们已经通过 AES CMAC 128 位和 256 位的 NIST 测试矢量进行了验证。 您可以验证 testStatusGloba 代码中的 L 变量、如果测试通过、它将设置为 TEST_PASS (0xABCDABCD)、即计算的标签与 NIST 预期标签匹配时。  

    e2e.ti.com/.../aes_5F00_ex7_5F00_cmac_5F00_auth.c

    谢谢、

    IRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您添加了一些额外的函数来生成子密钥、因此结果与 RFC4493 规范兼容。 但是、我要测试安全启动的 CMAC 结果、它不等于 mbedtls 和 openssl 的结果、因为 F28P65x 技术参考手册指出“ CMAC 计算需要用户定义的 128 位
    在 CPU 用户 OTP 区域 1 标头 OTP CMACKEY 位字段中编程的密钥。 此外、用户必须这样做
    根据 16KB 闪存存储器范围计算黄金 CMAC 标签、并将标签与一起存储
    闪存中硬编码地址处的用户代码。 “我使用 openssl 计算 16KB 的可执行二进制文件、结果与 CCS 十六进制实用程序计算结果不同。
    CMAC 密钥为:
    0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

    示例为“boot_ex1_cpu1_secure_flash_cpu1.c"</s>“

    请阐明、安全启动 CMAC 是否具有生成子密钥的能力。 否则、很难满足安全启动要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ira:

    感谢您的答复! 您能帮我们看看安全启动 (ROM) 是否也有相同的问题吗?

    此致、

    挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hang、请允许我们在内部进行检查、然后返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告知我们进度、10 天过去了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hang Yang Xuliang  :

    我可以确认 ROM 包含生成子密钥并使用它们来计算 CMAC 的代码。

    Secure Boot 应该*不*具有与示例相同的错误

    谢谢、

    Ronak

    [mK]编辑了回复以更正拼写错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这话什么意思? 如果是、安全启动是否正确?

    我可以确认 ROM 包含用于生成子密钥并使用子密钥计算 CMAC 的代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在将关闭该主题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们如何修复此错误? 由于安全启动在当今至关重要、因此如果安全启动不符合标准 (RFC4493)、我们如何说服终端客户我们的产品满足要求、例如 IECC62443。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安全启动中不存在此错误、我们已在内部进行了验证。  

    您能告诉我您尝试执行了哪些步骤来实现安全启动吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、

    我认为 Xuliang 的 问题不是 与运行安全启动有关、而是无法让终端客户相信安全启动符合 IEC62443。

    是否可以检查 IEC62442 是否需要安全启动、且符合 RFC4493 的规定? 或者任何安全启动可以正常工作?

    此致、

    挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IEC 62443 未指定:
    ✗μ s  特定的加密算法  (如 RFC 4493 CMAC)
    ✗μ s  安全启动实现
    ✗μ s  具体的技术方法  完整性/真实性

    回答您的问题:

    IEC 62443 不强制执行 RFC 4493 合规性或任何特定的安全启动实施。  标准是  不受技术约束  和侧重于安全目标(完整性和真实性验证)、而不是规定特定的加密方法。

    任何实现所需完整性和真实性验证的安全启动实现都将符合要求 、是否使用:

    • CMAC (RFC 4493)

    • RSA 签名

    • ECDSA 签名

    • 其他加密声音方法
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、

    感谢您提供的信息、这有助于我们解决问题!

    同时、 Ira Thete 是否可以在下一个产品中添加对 ROM 的更改?

    问题在于、客户会假设我们遵循 RFC 4493(如我们所说的“cmac")“)、并将尝试使用 3-P CMAC 工具生成签名、但发现它不起作用。

    现在、他们只能使用 TI 工具来完成这项工作。

    此致、

    挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    与此同时、  是否可以在下一个产品中将更改添加到 ROM?

    挂起、

    这已存在于 ROM 代码中。

    它仅在应用程序代码中丢失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我测试 CCS Hex 实用程序、它计算出 CMAC 结果、但结果与 OpenSSL 或 mbedtls 结果不兼容、此外、CCS 结果与中的方法不兼容  C2000Ware_6_00_00_00/driverlib/f28p65x/examples/c28x/AES/AES_EX7_cmac_auth.c

    需要指出的是、如果 F28P65x 器件的安全启动符合标准或最佳实践(ECDSA 或 CMAC RFC 4493 等) 、则会更方便和更有说服力。
    同时、正如文档所说、身份验证算法是 CMAC、因此它应该与其定义兼容。

    正如您提到的“ ROM 代码中已经存在这种文件“、您能提供一个说明文件来告诉我们如何使用示例 “boot_ex1_cpu1_secure_flash_cpu1.c"吗“吗?目前、有关这方面的文档很少见、这非常令人困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xuliang:

    该团队提到 ROM 代码中的实现是正确的。 您能否确认是否考虑了 C2000 架构的小字节序。 请注意、OpenSSL 期望的默认格式为大端字节序。 如果您能获得相同的 CMAC 标签计算、请告诉我们。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供一个具有互操作性的示例、这意味着一个 CCS 示例和一个 OpenSSL 命令来生成相同的标签。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我考虑字节序、并使用以下命令:

    echo “生成大端字节序二进制文件:“
    ${CG_TOOL_HEX}-q -b -image -map PRIMARY_BOOT_SUMMARY_BE.map -o primary_boot_be.bin --订单 LS ${PROJECT_LOC}/primary_boot_roms_directive_file.txt ${BuildArtifactFileBaseName}.out
    echo “生成小端字节序二进制文件:“
    ${CG_TOOL_HEX}-q -b -image -map PRIMARY_BOOT_SUMMARY_LE.MAP -o primary_boot_le.bin --ORDER MS ${PROJECT_LOC}/primary_boot_roms_directive_file.txt ${BuildArtifactFileBaseName}.out
    OpenSSL enc -AES-128-CBC -in primary_boot_be.bin -out primary_boot_be_enc.bin -K FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF -iv 00000000000000000000000000000000
    OpenSSL enc -AES-128-CBC -in primary_boot_le.bin -out primary_boot_le_enc.bin -K FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF -iv 00000000000000000000000000000000
    echo “生成大端字节序加密二进制文件:“
    xxd -s –16 -l 16 -p -u primary_boot_be_enc.bin
    echo “生成小端字节序加密二进制文件:“
    xxd -s –16 -l 16 -p -u primary_boot_le_enc.bin
    回波“大端字节序输入、tag:“
    OpenSSL Mac — 密码 AES-128-CBC -macopt hexkey:FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF - IN primary_boot_be.bin CMAC
    回波“小端字节序输入、tag:“
    OpenSSL Mac — 密码 AES-128-CBC -macopt hexkey:FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF - IN primary_boot_le.bin CMAC


    但是、以上结果都与 CCS 十六进制实用程序结果不兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家:

    我已经在 F28P65 上对 CMAC 实现方案进行了广泛的测试、但无法使用 OpenSSL 重现 TI 生成的 CMAC 标签(符合 RFC4493 标准)。 我已经超越了字节序等基本检查。

    Core Logic Analysis
    对于典型的安全启动场景:
    受保护区域:`0x80000~0x823FF`
    - CMAC 存储在:`0x823F4` 0x823FF~(16 字节 TAG + 8 字节填充)
    -生成时:CMAC 区域包含零

    我已验证的内容
    -方法 A(将 CMAC 区域视为零)→**与 TI**不匹配
    -方法 C(不包括 CMAC 面积)→**与 TI**不匹配
    -两个测试用小/大端字节序→仍然没有匹配

    由于这两种逻辑一致的方法都失败了、因此 TI 工具链必须使用**与我从最终二进制文件中提取的内容不同的输入数据汇编**。

    我的请求
    您能否清楚地说明:
    1.安全启动 ROM/hex2000 工具使用哪种逻辑模型 (A、B 或 C)?

    一个简单的 CCS 示例可以使用 OpenSSL 单行版本进行验证、这是最好的证明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIlabh&Ira:

    您能帮助回答吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    数据是否进行了 128 位对齐?

    ROM 需要对齐的映像来计算 CMAC。

    谢谢

    Ronak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronak:

    我认为、我们遇到的问题是关于生成方法、尤其是关于 CMAC 面积的填充方式。

    客户的 请求

    您能否清楚地说明:
    1.安全启动 ROM/hex2000 工具使用哪种逻辑模型 (A、B 或 C)?

    2.可使用 OpenSSL One-liner(或任何其他 3P 工具)验证的简单 CCS 示例是最好的证明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我们知道这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们正在内部验证它、但参考 TRM:

    此致、
    马特