This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:LAUNCHXL-F28P65X USB 输出引脚配置问题

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1634943/launchxl-f28p65x-launchxl-f28p65x-issue-with-usb-uart-output-pin-configuration

器件型号: LAUNCHXL-F28P65X
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

Hallo Ti、

我有一个与此主题相关的问题:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1588088/launchxl-f28p65x-issue-with-launchxl-f28p65x-usb-uart-output

我现在有一个将此 SCI USB-UART 配置为引脚 GPIO48 和 GPIO49 的工作示例、但在 MCU117A 的原理图(这是 TI 网页上的唯一版本)中、这两个引脚仅连接到引脚接头... 我的电路板是 MCU117B、在本例中发生了更改、因为否则它无法与 GPIO48 和 GPIO49 搭配使用。

您能否提供 MCU117B 电路板的原理图?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabor:

    我们尚未更新这两个版本之间的 BoosterPack 引脚排列、因为电路板被视为处于已发布状态。 A 和 B 版本之间的唯一区别是 MCU 器件本身具有改进的测试和修整功能

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Peter

    感谢您提供的信息和快速答复。

    在这种情况下、我对这个 USB-UART 的工作原理感到厌倦(:

    来自 MCU117A 原理图:

    仅连接 GPIO49:

    仅连接 GPIO48:

    此致、

    Gábor μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabor:

    我看到您配置了 SysConfig、但您是否在初始化代码中调用 Board_init ()、然后使用 board.h 文件中与 SysConfig UART 配置关联的#define? 或者、您是否使用与 UART 引脚关联的 device.h 中的#defines?

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、多个 SysConfig 之间产生了混淆。