This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:我们请求 TI 对定制工业线性伺服驱动器原理图进行技术审查。

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164, DRV8353, TMS320F280049C, AM26LV32, CSD19535KTT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1631338/tms320f280049c-we-request-ti-technical-review-of-our-schematic-for-a-custom-industrial-linear-servo-drive

器件型号: TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件: AM26LV32、LM5164 、DRV8353、 CSD19535KTT

项目环境:

  • 目标应用:精密运动控制
  • 性能要求:高精度位置和电流控制
  • 直流母线:24–60 V
  • 电流:5 A 连续电流、15–20 A 峰值电流
  • 位置反馈:增量编码器、差分 RS 422

此设计中的主要 TI 器件:

  • TMS320F280049C  
  • DRV8353S
  • AM26LV32
  • LM5164

请求: 请查看我们的原理图、并就 PCB 布局之前的任何关键校正或风险提出建议、尤其是对于:

  1. 电流检测链(分流→DRV8353 CSA→RC 滤波器→MCU ADC/PGA)
  2. F280049C 上 PWM 触发的 ADC 采样和控制环路时序
  3. DRV8353 配置和保护策略(CSA 增益选择、OCP 阈值,故障处理)
  4. 接地和模拟/数字/电源分区方法
  5. 需要在原理图阶段解决工业稳健性问题

附件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sravya:

    在这些情况下、我们不 会通过 E2E 提供原理图审阅服务。 作为参考、请使用 C2000 LaunchPad 或 controlCARD 硬件设计及其可用文档作为原理图实现的指导。 可以将您的设计与这些参考设计进行比较、以处理电源、接地/分区、信号路由和 MCU 接口连接等问题。

    此致、

    Masoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masoud:

    感谢您的回复和分享 C2000 LaunchPad/controlCARD 参考。 感谢您的指导、并使我们的实施与 TI 的硬件实践保持一致。

    随着我们的进步、您能否帮助我们联系:

    1. 一名印度的 C2000 现场应用工程师 (FAE)、在设计验证期间提供技术指导。
    2. TI 在印度的销售联系人或授权分销商、用于支持生产计划。

    上下文涉及、我们的设计主要基于 TI 器件、我们计划的数量约为 5000 块电路板。 TI 预计需求如下:

    • ADS7056IRUGR:3/board -> 15,000
    • AM26LV32EIDR:1/board-> 5000
    • CSD19535KTT:7/板-> 35,000
    • DRV8353SRTAT:1/电路板-> 5000
    • ISO1044ED:1/board -> 5000
    • LM393DR:1/板-> 5000
    • LM5164DDAT:1/电路板-> 5000
    • SN65HVD232DR:1/电路板-> 5000
    • SN74LVC1G04DBVR:1/板-> 5000
    • SN74LVC1G08DBVR:6/板-> 30,000
    • SN74LVC1G17DBVR:3/board -> 15,000
    • SN74LVC1G86DBVR:1/板-> 5000
    • TLV1117LV33DCYR:1/电路板-> 5000
    • TMS320F280049CPZ:1/电路板-> 5000
    • TPS563200DDCR:1/电路板-> 5000
    • TPS7A2033PDBVR:1/电路板-> 5000

    TI 元件总体积:5000 块板大约需要 155,000 个器件。

    我们非常感谢您的支持,帮助我们与印度的适当技术和商业联系。

    此致、
    Sravya.
    电子工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请让我与我们的团队讨论这个问题、我会回来与您联系。

    此致、

    Masoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masoud:

    感谢您的答复。

    感谢您支持与您的团队讨论此问题。 我们将等待您的更新、并期待您的及时响应。

    此致、
    Sravya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sravya:

    随附的内容是 C2000 PCB 设计指南 PDF、即使您是一名狂热的 PCB 设计人员、也很适合查阅。

    此致、

    e2e.ti.com/.../TI_2D00_F2800x-Hardware-Design-Guidelines-for-TMS320F28xx-and.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Genatco:

    感谢您分享 C2000 PCB 设计指南文档。

    感谢您的支持。 我们将仔细查看文档、并将相关建议纳入我们的设计中。

    此致、
    Sravya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masoud:

    我希望您做得好。

    接下来、我想跟进您与团队的讨论、探讨如何联系我们的现场应用工程师 (FAE) 以及印度 C2000 微控制器的相应销售联系人。

    我们非常感谢您分享的任何更新、因为这将帮助我们在设计验证和采购计划两个方面取得进展。

    期待您的答复。

    此致、
    Sravya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将该主题分配给合适的专家、以便在此处添加注释。

    此致、

    Masoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不通过 E2E 为客户提供原理图审阅服务。  

    对于 C2000 MCU 相关电路、请对照我们的硬件设计指南检查您的设计。

    www.ti.com/.../spracz9a.pdf