This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-THEIA:CCS 20.4:尝试为 f28p650dk6 器件启动空工程 — 它只是挂起。 出色的 TI 质量。 一如既往的无用。

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1635301/ccstudio-theia-ccs-20-4-trying-to-start-an-empty-project-for-the-f28p650dk6-device--it-just-hangs-wonderful-ti-quality-useless-as-always

部件号:CCSTUDIO-THEIA

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是一个已知问题、当工程没有关联的自述文件时、就会出现此问题。 它并不是说没有自述文件可用、而是一直旋转。 现在可以忽略它。 此问题将在将来的版本中解决。

    谢谢

    Ki