This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55189-Q1:TPS55189-Q1 无输出电压

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55189-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1635425/tps55189-q1-tps55189-q1-no-output-voltage

 您好的团队、  

我的客户在 USB 充电器中使用的是 TPS55189-Q1。 在调试期间、他们发现、在初始化 VOUT_FS 寄存器中的 FB 位、然后在 MODE 寄存器中启用 OE 位后、不存在输出电压。 我已与它们进行通信并确认 EN/UVLO 引脚上的电压为 2.5V、足以支持硬件启用、但 SW1 和 SW2 引脚之间的电感器不会振荡。(在这种情况下,REF 寄存器的值为 0x405F、MODE 寄存器的值为 0x80)。

我们之前已经查看过他们的原理图、但我们担心问题在于软件初始化配置。  我附上了如下原理图。 您能帮您进行检查并为该芯片提供一些初始化例程吗? 谢谢!

e2e.ti.com/.../NIO-60W_5F00_USB3.0_5F00_2.5W-218010279.pdf

此致、

Bryn Yang。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryn:

    请确保 I2C 地址为 75h、以确保 MCU 成功与器件通信。

     

    谢谢、

    Colin