This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:具有 Profinet 和 SPI 运行功耗的 AM261 PRU

Guru**** 2889230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1636614/am2612-am261-pru-with-profinet-and-spi-running-power-consumption

器件型号: AM2612

尊敬的团队:

我的客户是低功耗应用、他们不需要 AM261 以非常高的频率运行、只需要运行 Profinet 和 SPI。 我认为两个都可以在 PRU 上运行。 那么、我们是否有一些可以显示 PRU 功耗的数据? 需要低于 0.5W。

需要运行 Profinet 时的 PRU 最小值是多少?  

我们能否禁用 R5F 内核并只让 PRU 运行、功耗是多少?

我们的数据表仅显示最大功耗、最低功耗是多少?

谢谢

此致、

Zane

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

    客户可以使用 AM261x 上的功耗估算工具估算特定用例的功耗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查找链接: www.ti.com/.../1.0.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Niklabh、

    感谢您的答复!

     功耗似乎取决于 VDD 值。 如果我设置 VDD 内核= 0.9V、那么 R5F 的频率是多少?

    我还想 chcek、即使 R5F 在 200MHz、PRU 下运行、也始终是 225MHz?  

    下图显示了 R5F 频率与 VDD 的关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VDD 值将是固定的、可以是 1.2V 或 1.25V

    我还想 chcek、即使 R5F 在 200MHz、PRU 下运行始终 225MHz?
     

    否、如果 R5F 测试在 400MHz 或 500MHz 下运行、这意味着 PRU 将分别在 200MHz 和 225MHz 下运行