This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:EtherCAT 冗余

Guru**** 2898320 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1634893/tms320f28p650dh-ethercat-redundancy

器件型号: TMS320F28P650DH

尊敬的 BU 专家:

都在寻找 EtherCAT 冗余解决方案。

对于 EtherCAT 主站:

EtherCAT 主站是否有任何冗余解决方案? 让有两个 主设备、一个是活动的、另一个是备份。  

我可以想到的一个解决方案是让一个主器件充当从器件、监控总线、并在主器件断电时切换到主器件。 拓扑包括:

主器件 (ACTIVE)->从器件 0(冗余主器件)->从器件 1 ->从器件 2。

主器件(下)->主器件->从器件 1 ->从器件 2。

并在此之上添加电缆冗余以避免单点故障。 这样可以吗?

 

对于 EtherCAT 从站:

  • F28P650 是否支持电缆冗余
  • AM261 是否支持电缆冗余
  • 如果上述情况不支持、可以支持哪个器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与更多专家一起检查 f28p650x。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  


    AM261 具有电缆冗余、请参阅: AM261x 工业通信 SDK:使用 TwinCAT 设置 EtherCAT 子器件 (测试电缆冗余部分)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wasnik:

    P65 不支持电缆冗余?

    同时、是否可以查看以下冗余主解决方案?

    [引述 userid=“571219" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1634893/tms320f28p650dh-ethercat-redundancy

    主器件 (ACTIVE)->从器件 0(冗余主器件)->从器件 1 ->从器件 2。

    主器件(下)->主器件->从器件 1 ->从器件 2。

    [/报价]

    我认为,这只需要器件在同一端口上同时支持主器件和从器件,客户需要在应用层进行从器件 — 主器件切换。

    此致、

    挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我与专家确认, f28p65x 也支持电缆冗余。

    至于你的冗余主解决方案,我需要一些时间来检查这个,目前我是 OOO。  
    (此外,f28p65x 不用作 EtherCAT 主站: TMDSCNCD28P65X:使用 F28P65 作为 EtherCAT 主器件 — C2000 微控制器论坛 — C2000Tm︎ 微控制器 — TI E2E 支持论坛) 

    此致

    库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:您不能使用 F28P65x 支持冗余主设备、您需要使用 AM261 并使用支持电缆冗余的主设备。 IBV 不支持开箱即用,但可以使用 NRE 完成。  

    此致

    库纳尔。