This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:HWBIST 和中断

Guru**** 2894010 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1612549/tms320f280039-hwbist-and-interrupt

器件型号: TMS320F280039
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F280039C

背景简介:
1) 系统使用中断源、包括 DMA_CH1/DCAA_0/DCAA_1/TIMER2。
2) DMA_CH1 是 50µs 控制中断;TIMER2 是 1ms OS 中断;DCAA_0 是 CAN 错误和状态中断;DCAA_1 是 CAN 邮箱通信中断。
3) 底层是使用 SYSCFG 配置和生成的,采用中断嵌套方案。 中断嵌套优先级遵循默认的 TI 优先级设置、而不进行任何修改。
4) 产品必须符合 IEC60730 B 类要求、因此必须添加与 HWBIST 相关的代码。

问题:
1) 在控制中断 (50µs) 内调用 STL_HWBIST_runMicro ()。
2) 执行 HWBIST 检测时、触发 TIMER2 的虚假中断。 参考论坛问题: tms320f280025-虚假 中断-after-hwbist-test。 TIMER2 ISR 修改如下:进入 TIMER2 中断处理程序后立即清除 TIMER2 TIF 位。 发生此更改后、TIMER2 每 1ms 正常进入一次。
3) 运行一段时间后、观察到控制中断 (DMA_CH1) 和 OS 中断 (TIMER2) 都可以正常进入、但 CAN1 中断无法进入。 如果在控制中断中禁用 STL_HWBIST_runMicro ()、则不会发生 CAN1 中断未进入的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否判断在 HWBIST 期间触发 CAN 中断时是否有具体发生? 您能否在寄存器(在 CAN 和 PIE 中)中看到设置了 CAN 中断标志?

    Whitney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 HWBIST 微测试期间、连接调试器不方便。 因此、在测试期间观察相关的寄存器/变量对我来说并不是很方便。

    1) 下面是 用于测试的 50us DMA 控制 ISR 代码。

    __interrupt void INT_BswDma_DMA1_ADCACH0_6_ISR(void)
    {
        //
        // Save IER register on stack
        //
        volatile uint16_t tempPIEIER = HWREGH(PIECTRL_BASE + PIE_O_IER7);
    
        //
        // Set the global and group priority to allow CPU interrupts
        // with higher priority
        //
        IER |= M_INT7;
        IER &= MINT7;
        HWREGH(PIECTRL_BASE + PIE_O_IER7) &= MG7_1;
    
        //
        // Enable Interrupts
        //
        Interrupt_clearACKGroup(0xFFFFU);
        __asm("  NOP");
        EINT;
    
        //
        // Insert ISR Code here ..
        //
        GvUtility_TestData_U[0].u32data++;
        STL_HWBIST_runMicro();
    
        //
        // Disable interrupts and restore registers saved:
        //
        DINT;
        HWREGH(PIECTRL_BASE + PIE_O_IER7) = tempPIEIER;
    }

    )2 μ s 是 CAN 接收中断 ISR 代码。

    __interrupt void INT_BswCan_CANA_1_ISR(void)
    {
        //
        // Save IER register on stack
        //
        volatile uint16_t tempPIEIER = HWREGH(PIECTRL_BASE + PIE_O_IER9);
    
        //
        // Set the global and group priority to allow CPU interrupts
        // with higher priority
        //
        IER |= M_INT9;
        IER &= MINT9;
        HWREGH(PIECTRL_BASE + PIE_O_IER9) &= MG9_6;
    
        //
        // Enable Interrupts
        //
        Interrupt_clearACKGroup(0xFFFFU);
        __asm("  NOP");
        EINT;
    
        //
        // Insert ISR Code here ..
        //
    
        BswCan_MsgCallback();
    
        //
        // Disable interrupts and restore registers saved:
        //
        DINT;
        HWREGH(PIECTRL_BASE + PIE_O_IER9) = tempPIEIER;
    
        #ifdef TRACE_ISR_ENABLE
            //
            //  Add ISR to Trace
            //
            traceISR[traceISRIndex % TRACE_SIZE] = 0x0906;
            traceISRIndex++;
        #endif
    }

    3)我做了如下一些测试:

    当发生 CAN 通信异常时、PIE_IER9 正常、但 PIE_IFR9 会持续设置。 我怀疑这可能与 CPU 级 IER 寄存器有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心。 您是否能够进行任何其他调试? 我知道 HWBIST 会使调试具有挑战性。 您是否有一些 IO 可以在 ISR 中切换、或者在运行 HWBIST 之前和之后切换、以尝试弄清行为似乎与中断嵌套相关、或者是否专门在 HWBIST 微运行期间发生中断时发生? 这可以提示我们可能发生了什么。

    我在您的 ISR 中没有看到任何相关信息。 我在想你的评论--“PIE_IER9 是正常的、但 PIE_IFR9 是连续设置的。“ 设置 PIEIFF9 但未触发中断可能是由于在最后一个组 9 中断后未复位 PIEACK 问题引起的、或者 CPU IER 或 INTM 未启用。 当 CPU 从 PIE 中获取 ISR 矢量时、应清除 PIEIFR。

    Whitney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于因春节假期而推迟的回复、我深表歉意。

    以下是我至今进行的进一步测试:
    1) 在 1ms 任务内调用函数 STL_HWBIST_runMicro 时、不会重现无法进入 CAN 中断的问题。
    2) 在 20kHz 控制中断内调用函数 STL_HWBIST_runMicro 时、会发生无法进入 CAN 中断的问题。
    3) 根据测试 2、我尝试使用 Interrupt_clearACKGroup (INTERRUPT_ACK_group9) 清除 ACK 标志。 这允许重新进入 CAN 中断、但在运行一段时间后、问题再次出现。
    4) 根据测试 2、我尝试使用 Interrupt_enable (INT_CANA1) 启用 IER、但没有产生影响、无法进入 CAN 中断的问题也无法解决。

    其他问题:
    1) 我们的产品应用是双向直流转换器,需要满足 IEC60730 B 类要求。 您是否建议在 20kHz 控制中断内或在后台慢速任务 (1ms/10ms) 内调用函数 STL_HWBIST_runMicro?
    2) 是否需要连续调用函数 STL_HWBIST_runMicro、或者一旦覆盖率测试完成并且返回 STL_HWBIST_BIST_DONE、它是否可以停止?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我是否  有关于这个问题的新信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否建议在 20kHz 控制中断内或在后台慢速任务 (1ms/10ms) 内调用函数 STL_HWBIST_runMicro?

    我不确定标准是否对此有特定要求、或者您是否需要自行决定系统。 您是否需要重复整套测试的频率? 请记住、STL_HWBIST_runMicro 正在执行单次微运行、它需要运行 750 次才能达到其最大诊断覆盖率。

    2) 是否需要连续调用函数 STL_HWBIST_runMicro、或者一旦覆盖率测试完成且返回 STL_HWBIST_BIST_DONE、是否可以停止该函数?

    我想您会希望正常连续运行它、这意味着运行它、直到返回 STL_HWBIST_BIST_DONE、重新初始化它并重复该过程。 但是、CPU 测试的 B 类要求不一定需要 HWBIST。 我们拥有没有 HWBIST 的器件、这些器件通过使用 SDL 的 STL_CPU_REG 模块对 CPU 寄存器执行软件测试来满足 B 类要求、并且有一个额外的 PC 计数器测试、因此您可以考虑将其作为一个定期测试而不是 HWBIST 来执行。

    Whitney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我们使用的是闭环控制系统,我相信在高速控制中断期间进行调用会更好,原因如下:
    1.1) 它可实现更快的故障诊断。
    1.2) 由于 HWBIST 需要暂停中断执行、因此在控制中断中执行它可确保稳定的控制频率、而在后台运行它可能会导致控制频率抖动。
    我知道相关的参考资料、但 STL_CPU_REG 要求测试 CPU/FPU/VCRC 等 我可以在每次触发中断时执行其中一项诊断。 但是、运行 STL_CPU_REG_checkCPURegisters 所需的时间长于 STL_HWBIST_runMicro 所需的时间。 鉴于中断内的执行时间有限、选择 STL_HWBIST_runMicro 更具优势。

    关于该问题、我怀疑它可能与中断嵌套期间清除 PIE 标志有关。 稍后我会有时间进行进一步的测试。 通过与处理有关此主题的初始问题中提到的计时器中断 1/2 进行类比、是否有一个基于代码的特定解决方案允许在控制中断中调用 STL_HWBIST_runMicro、而不会影响其他中断的标志清除?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    STL_HWBIST_runMicro 仅与讨论的 CPU 计时器中断直接交互。 HWBIST 硬件在微运行执行时记录中断、并在完成并完成寄存器恢复后重新发出中断。 这就是为什么我希望有一种方法来判断受影响的 CAN 中断是否在中断记录期间发生。 不确定在您的系统中设置一些 GPIO 切换或尝试观察准确的时序的可行性有多大。

    在 STL_HWBIST_runMicro () 运行时禁用中断(与 DINT 类似)是否会对行为产生影响? 你不应该有,但它可能是一个有用的实验尝试。

    Whitney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了简化问题、我基于 LAUNCHXL-F280039C 创建了一个新的工程<e2e.ti.com/.../2134.empty_5F00_driverlib_5F00_project.rar>、并且仅将开发板上的原始芯片 F280039CSPZ 替换为 F280039SPZ、该芯片与我们产品中使用的芯片一致。 所有其他设置均按照原始开发板配置进行保持。

    资源概览:
    1) 时钟源是芯片的内部时钟、总线频率为 120MHz。
    2) CPUTIMER0 中断频率设置为 50µs、用于仿真控制中断、并且未启用中断嵌套。
    3) CAN 中断:CAN0 处理 CAN 系统级错误、而 CAN1 管理发送和接收中断。 外部器件发送 ID 为 0x1200 和 DLC 8 的扩展帧、而控制器以 ID 为 0x1300 的扩展帧进行回复。
    4) 标记为 LEDFault 的红色 LED 用于指示进入 UserNMIISR、errorNMIISR 或 HWBIST 自检错误。
    5) 标有 LEDRUN,的绿色 LED 用于指示系统操作,以 1 秒的频率闪烁。

    测试过程:
    1) 在不使用 HWBIST 函数的情况下、外部器件每 500ms 发送一个 ID 为 0x1200 的帧、而控制器在接收每一帧后以一个 ID 为 0x1300 的帧进行回复。
    2) 启用 HWBIST_Init 后、该行为与步骤 1 中的行为相同。
    3) 如果在控制中断期间也启用了 HWBIST _Micro、则外部器件每 500ms 发送一个 ID 为 0x1200 的帧、但控制器回复几个帧、然后停止响应。 同时、未设置 LEDFault、指示未发生 NMI 或 HWBIST 错误。 LEDRun 以正常频率闪烁。
    4) 然后、我尝试在控制中断中设置计时器中断标志、并在 while (1) 主循环中调用 HWBIST_Micro。 我测试了 1ms、250us 甚至 50us 的计时器频率、但在所有这些情况下 CAN 通信都没有响应。 我想知道在中断中调用 HWBIST_Micro 函数是否可能导致异常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我翻过代码、没有看到任何明显的设置问题。 下周、我将尝试查找可用于创建一些 CAN 传输的硬件、看看是否可以在自己的电路板上重现问题。

    正如我在上一篇文章中提到的、您是否有办法使用一些引脚切换来捕获 CAN 中断和 HWBIST 微运行的确切时间? 与在计时器 ISR 中一样、在调用 STL_HWBIST_runMicro 之前切换一个引脚、并在之后切换回此引脚、然后在示波器/逻辑分析仪上查看在微运行期间是否发生中断故障之前的最后一次 CAN 传输。

    Whitney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用两个 IOS 作为相关指标:
    1)Dio_ISR、示波器通道 1、【黄色】
    2)Dio_HWBIST、示波器通道 2、【绿色】
    CANH 和 CANL 的 3)差分信号、示波器通道 3、【蓝色】

    相关的中断代码如下所示:

    __interrupt void INT_CtrlTimer_ISR(void)
    {
        GPIO_writePin(Dio_ISR, 0);
    
        static uint16_t TimerCnt1s=0;
        static uint16_t TimerCnt1ms=0;
    
        TimerCnt1s++;
        if(TimerCnt1s>=20000)
        {
            TimerCnt1s=0;
            OsEmu_BswDio_Flag=1;
        }
    
    
    
        GPIO_writePin(Dio_HWBIST, 0);
    
        /* Case 1: call BswHWBIST_Inst() in while(1) every 50us */
        //OsEmu_BswHWBIST_Flag=1;
        /* Case 2: call BswHWBIST_Inst() here in the control ISR */
        BswHWBIST_Inst();
        GPIO_writePin(Dio_HWBIST, 1);
    
    
    
        // Acknowledge this interrupt to receive more interrupts from group 1
        Interrupt_clearACKGroup(INTERRUPT_ACK_GROUP1);
        GPIO_writePin(Dio_ISR, 1);
    }

    测试 1:HWBIST _Micro 在 while (1) 中每 50us 调用一次、并且 CAN 卡每 500ms 发送一个 CAN 帧并接收一个响应帧。 波形如下图:

    测试 2.1:在 50us 中断中立即调用 HWBIST_Micro。 首先为开发板上电、并在 10s 后发送 CAN 帧。 第一次传输时不会接收到响应帧。

    测试 2.2:首先开始在 CAN 卡上发送 0x1200 帧、然后给开发板上电。 可以看出、接收到两个响应帧后、无法再恢复。
    注意:由于 CAN 卡单独启动时控制器未通电、因此没有响应字段。 因此、启动时的帧间隔不是 500ms。

    最后一个发送和响应帧波形如下图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      是否有关于此问题的任何新信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心。 我还无法让硬件运行您的测试用例。

    感谢您分享详细的示波器捕获。 遗憾的是、我对 CAN 不够熟悉、无法准确了解中断发生的位置以了解问题是否由 HWBIST 中断记录器引起。 您是否还能够切换 CAN ISR 中的引脚并显示它而不是帧波形?

    您在前面的线程中提到过、可以 Interrupt_clearACKGroup() 来获取 CAN 中断以重新发出中断。 至少在我们尝试确定问题的实际原因时、作为一种权变措施、您现在是否能够将其添加到计时器 ISR 中?

    Whitney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1 μ s)我也没有开发板;我会尽快找到时间进行相关测试。
    2)我认为这个问题可能与 HWBIST 执行期间发生的 CAN 中断无关、因为如果是相关的、当我 在 while (1) 循环中执行每个 50 μs 时、还可能在 HWBIST 执行期间发生 CAN 中断、从而导致后续 CAN 中断异常。
    3) 我怀疑它可能与在中断内执行 HWBIST 相关。
    4) 我们的产品已经进入小型‑规模生产;测试部门不允许在定期中断中持续清除中断标志。 此外、我们的设计不仅涉及 CAN、还涉及外设和中断等 我需要知道如何在不影响其他模块的情况下安全调用 HWBIST。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定您要我运行的测试是否与下面的说明相符。 此处不使用 ISR 嵌套。 测试环境简介:
    -> Dio_isr、示波器通道 1、【黄色】
    -> Dio_HWBIST、示波器通道 2、【绿色】
    -> Dio_CANISR、示波器通道 3、【蓝色】

    1) 50µs 控制中断代码如下。 在中断中、切换 DIO_ISR:

    __interrupt void INT_CtrlTimer_ISR(void)
    {
        GPIO_writePin(Dio_ISR, 0);
    
        static uint16_t TimerCnt1s=0;
        static uint16_t TimerCnt1ms=0;
    
        TimerCnt1s++;
        if(TimerCnt1s>=20000)
        {
            TimerCnt1s=0;
            OsEmu_BswDio_Flag=1;
        }
    
        /* Case 1: call BswHWBIST_Inst() in while(1) every 50us */
        OsEmu_BswHWBIST_Flag=1;
        /* Case 2: call BswHWBIST_Inst() here in the control ISR */
        //BswHWBIST_Inst();
    
        // Acknowledge this interrupt to receive more interrupts from group 1
        Interrupt_clearACKGroup(INTERRUPT_ACK_GROUP1);
        GPIO_writePin(Dio_ISR, 1);
    }

    案例 1:在 while (1) 中执行 BswHWBIST_Inst ()、每个 50µs 都执行。
    案例 2:在 50µs 控制中断中直接执行 BswHWBIST_Inst ()。

    2) BswHWBIST_Inst () 函数如下所示,此函数将切换 Dio_HWBIST。

    void BswHWBIST_Inst(void)
    {
        GPIO_writePin(Dio_HWBIST, 0);
        HWBISTTimes++;
        uint16_t returnVal = 0;
    
        /* Run a micro-run of HWBIST */
        returnVal = STL_HWBIST_runMicro();
    
        /* Result Handle */
        if(STL_HWBIST_MACRO_DONE == (returnVal & STL_HWBIST_MACRO_DONE))
        {
            if( (returnVal & ~(STL_HWBIST_BIST_DONE | STL_HWBIST_MACRO_DONE))!= 0 )
            {
                //Fail
                GPIO_writePin(FaultLED_GPIO,0);
            }
            else if( STL_HWBIST_BIST_DONE == (returnVal & STL_HWBIST_BIST_DONE) )   //STL_HWBIST_BIST_DONE
            {
                STL_HWBIST_init(STL_HWBIST_90_LOS);
            }
            else        //STL_HWBIST_MACRO_DONE
            {}
        }
        else
        {
            //Fail
            GPIO_writePin(FaultLED_GPIO,0);
        }
    
        OsEmu_BswHWBIST_Flag=0;
        GPIO_writePin(Dio_HWBIST, 1);
    }

    3) CAN 中断函数如下、该函数切换 Dio_CANISR。

    __interrupt void INT_BswCan_CANA_1_ISR(void)
    {
        static uint32_t status;
        static uint16_t tempBuffer[8]={1,2,3,4,5,6,7,8};
    	
    	GPIO_writePin(Dio_CANISR, 0);
        status = CAN_getInterruptMessageSource(BswCan_CANA_BASE);
        
    	if((status>>0)&0x01)
        {
            tempBuffer[0] = HwBISTTimes;
            CAN_sendMessage(BswCan_CANA_BASE, 2, 8, tempBuffer);
            CAN_clearInterruptStatus(BswCan_CANA_BASE, 1);
        }
    
        CAN_clearGlobalInterruptStatus(BswCan_CANA_BASE, CAN_GLOBAL_INT_CANINT1);
        Interrupt_clearACKGroup(INTERRUPT_ACK_GROUP9);
        GPIO_writePin(Dio_CANISR, 1);
    }

    测试 1:每 100ms 从 PC 发送一次 CAN 消息、该器件将继续响应。

    测试 2: 每 100ms 从 PC 发送一次 CAN 消息、在 DSP 复位后、它将对几帧进行响应、然后停止响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我设计了一个简化的测试、用 ePWM 周期性计时器中断取代了 CAN 中断。 在 ePWM 中断中、I/O 引脚切换呼吸 LED。
     while(1) 循环中的每个 50µs 调用 HWBIST 不会影响 ePWM 中断的进入。 但是、如果在 50µs 控制中断中直接调用 HWBIST、则在 operation.e2e.ti.com/.../3007.empty_5F00_driverlib_5F00_project.rar 的一小段时间后停止触发 EPWM 中断

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享屏幕截图和更新的项目。 知道它也可以通过 PWM 中断进行复制、这一点很有用。 这应该比尝试生成 CAN 中断更容易调试。 我希望我明天能够运行您的测试代码、并将使用我观察到的行为更新您。

    Whitney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在做了一些实验后有一个理论。 发生中断时、CPU 将在获取 ISR 矢量之前设置 INTM 并清除触发的中断的 IER 位。 当 STL_HWBIST_runMicroTest 函数运行时、它会启用中断日志记录、从而有效地禁用中断、然后等待几个已经传播以执行的周期、然后再通知 HWBIST 开始运行。 STL_HWBIST 函数确保在执行 HWBIST 之前备份 IER 寄存器、但不会备份 IFR、因为它假设任何启用的中断都将在触发 HWBIST 之前执行。

    HWBIST 微运行完成后、IFR 似乎被清除。 如果在 HWBIST 期间发生启用的中断、中断记录器将重新发出该中断、设置相应的 IFR 位。

    这没有考虑的是以下情况:您从 ISR 调用 STL_HWBIST_runMicro、其中、默认情况下中断被禁用、因此 IFR 中的任何挂起中断(假设 CAN 中断是在计时器中断之后立即触发的)、在 HWBIST 清除所有中断之前没有机会运行。

    我假设在启用了嵌套的用例中、您正在启用 INTM(我在代码中看到 EINT)、但 IER 掩码不允许运行 CAN 中断?

    我认为有三个选项可以解决此问题(在我测试这些选项时,这些选项似乎有效):

    1.从启用嵌套的最低优先级中断运行 HWBIST、以便 IFR 中的任何挂起中断都有机会在 HWBIST 启动之前运行。

    2.备份 IFR 并在 HWBIST 完成后恢复它。 我通过编辑 stl_hwbist_s.asm 来测试这一点、以将 ASP 指令替换为 PUSH IFR、将 NASP 指令替换为 POP IFR、这似乎是有效的。

    3.当看到 IFR 位为 0 且 PIEIFR 位为 1 时,设置 PIEACK 以使其再次传播到 IFR。

    您可以尝试这些选项并了解它们如何为您效劳。

    Whitney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、在不考虑中断嵌套的情况下、可以理解的是、如果 CAN 中断在计时器中断后立即发生、则设置 IFR (CAN) 和 IFR(计时器)。 然后、在计时器中断中调用 STL_HWBIST_runMicro。 HWBIST 执行完成并复位后、IFR (CAN) 将自动清除、因此不处理 CAN 中断。

    由于我们的产品已进入小规模生产阶段、我们还采用了与中断嵌套相关的设计。 根据您的经验、在 while (1) 中调用 STL_HWBIST_runMicro 是否是不会影响其他中断的最安全解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    while 循环现在可能是最安全的、但我知道是否不可行、因为您希望以多长时间运行测试。 在我上面列出的选项中、#2 可能是我们将实施的选项、作为针对此问题的错误修复、但我认为需要更多测试、以确保我们没有错过任何边缘情况。 如果您尝试、请告诉我们它是如何为您效劳的。

    Whitney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 在我们产品的代码中、我们临时使用 while (1) 循环来调用 HWBIST。

    上面列出的选项 1:在具有中断嵌套的设计中、在最低优先级中断中运行 HWBIST、确保在执行 HWBIST 之前完全执行所有挂起的中断。 这类似于在 while (1) 循环中调用它、只是时间抖动存在一些差异。

    上面列出的选项 2:我在 0039 控制卡上测试了此选项。 修改汇编代码后、直接在控制中断中调用 HWBIST。 目前、可以进入 CAN 中断和 EPWM 中断、而不会受到影响。