This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:LAUNCHXL-F28P65X 上的 XDS110 目标接口引脚排列

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28P65X, TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1635820/launchxl-f28p65x-xds110-target-interface-pinout-on-launchxl-f28p65x

器件型号: LAUNCHXL-F28P65X
主题中讨论的其他器件: TMDSEMU110-U

大家好、 感谢您的帮助。

我尝试设计一个配备 28P650DQ9 的定制电路板。 为了提供独立的 XDS110 (TMDSEMU110-U) 接口连接器、我研究了 LAUNCHXL-F28P65X 的原理图、并发现 LAUNCHXL-F28P65X 上用于 XDS110 目标接口的 J101 连接器的引脚排列与 XDS110 调试探针用户指南中的 TI 14 引脚排列不匹配。  

1.如果我将 J101 连接器用于 LAUNCHXL-F28P65X 上的 XDS110 目标接口、是否需要特殊的专用适配器?  
2.对于定制电路板上的 XDS110 接口连接器、引脚排列是否应符合《用户指南》中的 TI 14 引脚表? image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    F28P65x LaunchPad 包含一个板载 XDS110 仿真器。 如果您希望 使用板载 XDS110 调试探针来调试外部目标、则可以使用 J101。 有关更多信息、请参阅 F28P65x LaunchPad 用户指南:

      

    对于定制电路板上的 XDS110 接口连接器、引脚排列是否应符合《用户指南》中的 TI 14 引脚表?

     有关以下建议、请参阅 F28P65x 数据表中的第 6.12.7 节仿真/JTAG:

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Matt

    感谢您的及时回复。

    我看到、F28P65x 数据表中列出了定制板的 TI 14 引脚连接器的引脚排列。 我要指的是这一点。

    现在、我知道 LAUNCHXL-F28P65X 上的 J101 连接器需要一个特殊的专用适配器。 从 F28P65x LaunchPad 用户指南来看、与 XDS110 捆绑的 CTI –20 至 TI-14 转换适配器似乎可以按原样使用、但情况并非如此、对吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、请参阅数据表以获取最佳建议。

    现在、我知道 LAUNCHXL-F28P65X 上的 J101 连接器需要一个特殊的专用适配器。 从 F28P65x LaunchPad 用户指南来看、与 XDS110 捆绑的 CTI –20 至 TI-14 转换适配器似乎可以按原样使用、但情况并非如此、对吗?

    这是正确的, J101 != CTI - 20. 您必须使用另一个电缆适配器来使用 J101。

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Matt

    我的问题已变得非常清楚。

    非常感谢。

    此致