This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig:无 TMS320F28P65x MCU 100 引脚封装的 SysConfig

Guru**** 2963690 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1636006/sysconfig-no-sysconfig-for-the-100-pin-package-of-tms320f28p65x-mcu

器件型号: SysConfig

SysConfig 似乎仅支持 TMS320F28P65X 的 256 引脚封装、但缺少 100 引脚封装。 是否有办法使其正常工作?

此外、我是否仍然可以将 driverlib 用于 100 引脚变体、或者是否会被迫改用 bitfield 库?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huang:

    查看 SysConfig 团队、然后返回给您。

    谢谢、

    IRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huang:

    您可以按照以下步骤查看 100 引脚封装吗?

    1.将该工程导入您的 CCS 工作区。

    2.  现在、如果打开.syscfg 文件、系统将弹出一个窗口、系统将要求您选择变体。 目前,您只能看到一个封装 — 256ZEJ、如下所示

    3. 现在要查看 100 引脚封装、您需要更改 SysConfig 标志。

    4.在“Explorer"->"Properties"->"Tools"->"SysConfig"中“中右“右键“键点击“点击"Project"“"Project"。“。</s>“ ““您将看到提到的旗帜。  

    5.现在修改标志以使用 100 针封装。 所以说“100PZP"而“而不是“256ZEJ"</s>“

    6.现在点击右上角的“勾号“保存这些标志。  

    7.点击“保存并关闭“

    8.重建项目。

    9、尝试重新打开.syscfg、您现在应该能够看到 100PZP 包。  

    您可以尝试一下、让我知道它是否适合您吗?

    谢谢、

    IRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它运行良好。 感谢您的支持。