This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107:在 MSPM0G3107 的 Uniflash CLI 中恢复出厂设置

Guru**** 3006750 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSPM0G3107, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1627581/mspm0g3107-factory-reset-in-uniflash-cli-for-mspm0g3107

器件型号: MSPM0G3107
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、 MSPM0G3507

尊敬的专家:

在 uniflash 通信行中似乎没有对 mspm0g3107 进行恢复出厂设置操作。

image.png

您能否帮助检查我们是否支持它? 客户需要使用此功能进行大规模生产、尤其是对锁定的器件进行编程。

此致、

挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    默认情况下、Uniflash 不会为此生成脚本。 但我写的这是一个对 MSPM0G3507 执行恢复出厂设置的操作。 它应从 Uniflash 生成的独立软件包中运行。

    e2e.ti.com/.../factory_5F00_reset_5F00_MSPM0G3507.bat

    只需确保将指定的配置文件更改为您正在使用的设备。

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    我可以 成功完成恢复出厂设置并 成功完成批量擦除、但我想 执行擦除配置:擦除 MAIN 和 NONMAIN 存储器、但似乎没有成功、也找不到必要的命令。 您能否提供正确的命令?

    正在准备...
    PT_LOAD[0]:0x0 时为 13632 中的 0
    PT_LOAD[1]:0x3540 时 96 的 0:97%
    PT_LOAD[2]:在 0x35a0 时为 80 中的 0:98%
    PT_LOAD[7]:0x41c00000 处的 96 之 0:98%
    错误:CORTEX_M0P:文件加载程序:内存写入失败:闪存编程器:错误、尝试在不擦除的情况下写入 NONMAIN!
    已完成:98%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 Uniflash 中、可以在“Settings & Utilities“选项卡中编辑擦除配置:

    如果选中“设置“复选框、则这些设置将包含在独立软件包中:

    收到此错误后、您可能无法连接到 Cortex M0。 要恢复、您可以发出恢复出厂设置命令、并且应该能够再次连接。  

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    此处提供了更新。  

    当前问题是 dslite 无法使用 SWD 密码解锁器件。 我们可以使用 CCS 和 uniflash GUI 来解锁器件、但不会使用 dslite。 所有三种工具使用相同的.ccxml、它保存 SWD 密码。

    出于自动化目的、我们无法使用 CCS 或 Uniflash GUI 进行大规模生产。

    如何使用 dslite 解锁 SWD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    我将不得不花更多时间了解 DSLite 脚本、看看我是否能够提供解决方案。 不幸的是,我将无法在 13 日至 17 日的一周。 我已将该线程重新分配给 SDTO 以获得进一步支持。

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们可以使用 CCS 和 uniflash GUI
    解锁器件

    如何使用 dslite 通过 CLI 解锁设备? 您的屏幕截图仅显示自动恢复出厂设置命令失败。 我可以看到解锁命令吗?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    您引用的消息是 saids “unlocking with GUI“(使用 GUI 解锁)、而不是 CLI。到那时、我还无法通过 CLI 解锁设备。

    尽管如此、MSP 团队与我分享了使用 noConnectFlash 模式可以执行恢复出厂设置 CIA CLI 的命令、如下所示:

    dslte noConnectFlash -c my.ccxml -O AutomaticFactoryreset。

    客户已 基于上述命令构建了自动脚本、但他们对 noConnectFlash 模式知之甚少、正在查找此模式的文档。

    此致、

    挂起   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    然而、MSP 团队与我分享了使用 noConnectFlash 模式可以执行恢复出厂设置 CIA CLI。

    我不知道“noConnectFlash"模式“模式。 它似乎没有记录、对我来说也不起作用。 您是否从 MSP 团队获得了一些额外的脚本?  

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    没有什么额外的,只是一个命令。 请参见下图:使用“flash"时“时失败、使用“noConnectFlash"时“时成功

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、我明白了。 我似乎需要直接运行 DSLite 可执行文件才能使用 noConnectFlash。 运行 dslite.bat 文件似乎不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用.bat、如:dslite.bat --mode = noConnectFlash  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 没错。 我需要--mode。 谢谢。 客户是否正在寻找该命令的确切功能?

    > dsilte noConnectFlash -c my.ccxml -O AutomaticFactoryReset

     noConnectFlash.DSLS 脚本中有一些详细信息:

    [UNIFLASH INSTALL DIR]\deskdb\content\TICloudAgent\win\ccs_base\DebugServer\scripts

    但它可能有点神秘。 我会看看是否有更好的解释。