This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H859TU-Q1:在何处修改 CDD_PWM MCAL 中的 CddPwmOutputChannel

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1636235/f29h859tu-q1-where-to-modify-the-cddpwmoutputchannel-in-cdd_pwm-mcal

器件型号: F29H859TU-Q1

您好的团队、

我向我的客户询问这个问题。

似乎限制了此元素、您能帮助我们告诉我们在哪里修改该元素吗?

image.png

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:

    我认为 默认情况下应该修改。 客户是在常规 模式还是高级模式下使用 ePWM? 他们是否已经参考了 F29 MCAL 用户指南? 其中包含有关 PWM CDD 使用情况的信息和可用的 MCAL SDK PWM 示例。  

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allison:

    如果我们启用高级模式、此配置将固定

    BRS

    Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allison:

    禁用高级模式时出现新问题。

    如果我们禁用 CddPwmAdvancedMode、则无法调用 PWM.AdcTrigger 来配置 Cdd_Pwm_Configure 触发器

    但是、如果我们启用  CddPwmAdvancedMode、我们无法 如下所示配置 CddPwmOutputChannel(下面处于 CddPwmAdvancedMode 禁用模式)

    客户如何配置 ePWM 通道并使用此 ePWM 实例来同时触发 ADC?

    BRS

    Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:

    PWM.AdcTrigger 需要高级模式、因为 ePWM 事件触发器子模块 (SOCA/SOCB) 仅通过高级模式的运行时 Cdd_Pwm_Configure 公开。

    因此、您可以 在 EB 中使用高级模式启用 ADC 触发。 您无需在 EB Tresos 中配置 CddPwmOutputChannel、因为这些可以在运行时控制。

    此致、

    Allison