This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H859TU-Q1:1WS 的影响是什么?

Guru**** 2893660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1638407/f29h859tu-q1-what-s-the-influence-of-1-ws

器件型号: F29H859TU-Q1

您好的团队、

我向我的客户询问这个问题。

对于每个 RAM 段、CPUx 程序总线和数据 RAM 都具有不同的访问速度。 例如、CPU1 程序总线具有 0ws 访问权限、CPU1 数据总线具有 1ws 访问 LPAX RAM 的权限  

什么是影响将会临时由 1ws 在同一个 CPU 不同的总线,什么是 影响将临时由 1ws 在不同的 CPU 访问

 image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不明白这个问题。

    对存储器的访问为 1WS、这意味着访问将在 1 个周期后进行

    谢谢