This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-MCAL SDK:尝试将 MCAL SDK 演示软件包导入 EB tresos Studio(版本 29.3.1)时会发生错误。

Guru**** 2867060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1638269/f29h85x-mcal-sdk-when-attempting-to-import-the-mcal-sdk-demo-package-into-eb-tresos-studio-version-29-3-1-an-error-occurred

器件型号:F29H85X-MCAL SDK

你好

 尝试将 MCAL SDK 演示软件包导入 EB tresos Studio(版本 29.3.1)时、会发生错误。  

image.png

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng Yang:  

    您是否有机会删除了 OS.xdm 文件?  



    此致、  
    Pranav Siddappa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranav、

    感谢您的提醒。 我怀疑我需要将.xdm 文件从“Common"文件夹“文件夹复制到其他演示的“config"文件夹“文件夹。