This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-F29H85-EVM:SOM OTP-KEYWRITER-SECURITY-RELATED

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1638260/f29h85x-som-evm-f29h85-otp-keywriter-security-related

器件型号: F29H85X-EVM-EVM SOM

您好、

使用 F29 SDK 的 Im、其中 OTP Keywriter 版本为 10_1_02_01。

在这里、在生成证书时、我们会生成 AES 密钥、并向 python 脚本输入以加密 RoT 密钥、而在签名后、我们会嵌入到证书中。

该 AES 密钥是必需的吗?

因为我无法找到 AES 密钥作为 python 脚本的输入来在命令中生成证书。

谢谢。此致、

Geetha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geetha:

    AES 密钥是随机生成的。
    是否要在此处提供您自己的自定义密钥?
    我没有完全理解你的问题。

    谢谢。此致、
    Aditya Singal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    在生成密钥证书时、AES 密钥将作为输入、同时像在 AM263Px 中一样更改器件状态、  

    我找不到 AES 密钥作为 python 脚本的输入以在命令中生成证书。

    此器件也遵循了类似的过程。 但在这里、我找不到此参数作为 OTP Keywriter 10_1_02_01 中所述 gen_keywr_cert.py 的输入。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geetha:

    您可以向 python 脚本提供-a/--AES256 标志来提供您自己的 AES 256 密钥。
    如果未提供密钥、则脚本会自动生成随机密钥。
    您可以在  gen_keywr_cert.py 中找到更多信息、其中包含所有内容的记录/注释。

    谢谢。此致、
    Aditya Singal