This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SG:在 LFU 之后、中断函数仍在旧版本中运行。 这用于开关目的。

Guru**** 2902500 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1638507/tms320f28p550sg-after-the-lfu-the-interrupt-functions-still-runs-in-the-old-version-this-is-for-the-purpose-of-switching

器件型号: TMS320F28P550SG
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

您好、专家。

该程序已根据使用 C2000Ware_26_00_00\driverlib\f28p55x\examples 中的 CLA 控件的例程设置。 出现了以下问题:CLA 任务和 CPU 任务已切换到新版本、但中断函数仍然是旧版本。我想知道错误设置导致中断函数不使用新版本的原因。

以下是 CMD 配置。  

1.png

2.png

3.png

中断函数在 ROM 中运行、切换函数如下图所示。

4.png

5.png

6.png

7.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您运行的是旧 ISR、则可能意味着您尚未交换中断矢量表。

    -西拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    要添加 Sira 提到的内容、请 将 LFU 实现方案与 C2000Ware 中的 F28P55x CLA LFU 示例进行比较:“C2000Ware_26_00_00_00\driverlib\f28p55x\examples\flash\cla_lfu_app.c"</s>“

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我已经确定了问题。 这是因为 LFU 控制寄存器的地址有问题。 现在可以使用 LFU。

    #define LFUConfig     0x0U   // LFU Config register
    #define LFUStatus     0x2U   // LFU Status register

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很高兴听到! 感谢您提供可供他人参考的解决方案。

    此致、

    马特