This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:TMS320F28P650DK 的 EtherCAT 问题

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28P65X, DP83826AE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1638424/tms320f28p650dk-the-ethercat-issue-for-tms320f28p650dk

器件型号: TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28P65XDP83826AE

您好、

我们使用 LAUNCHXL-F28P65X 作为 EtherCAT 协议栈控制器、EtherCAT 可以在 EVM 中运行、

现在、我们将 MCU 从 TMS320F28P650DK9NMR 充电到 TMS320F28P650DK7NMR

我们的电路板与 LAUNCHXL-F28P65X 相同)、  

并运行相同的程序、但 EtherCAT 通信异常、并且没有 MDC 和 CLK 信号、

Plesae 建议您如何修改硬件或软件以解决此问题、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,您能让我们改变您的板. 是完全相同还是有一些变化,你能告诉我们这些变化吗? 分享原理图也会很有帮助。  

    此致

    库纳尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    请查看我们的 DP83826AE 和 EEPROM 原理图:

    1.我们更改 PIN31 (CLKOUT/LED1/ Strap1) 以将上拉 电阻增加到 3.3V、现在、我们移除上拉电阻器并且 EtherCAT 可以成功

      握手;

    2.我们现在仍然没有得到 MDC 和 CLK 信号。

    3.我们更改了 EEPROM 器件#BL24C32A-NTRC、我们无法写入 EEPROM;而 BL24C32A-NTRC 是 32 字节页面、如何为此设计设置 32 字节 EEPROM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、需要 与团队讨论此问题。

    此致

    库纳尔