This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29P329SM-Q1:它可以在上电之前在引脚中施加一个小电流电压源

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1639776/f29p329sm-q1-is-it-can-apply-a-small-current-voltage-source-in-the-pin-before-power-up

器件型号: F29P329SM-Q1

您好的团队、

我向我的客户询问这个问题。

在客户的应用中、它应该在低功耗模式下工作、这样就会切断 VDDIO、但某些引脚仍输入一些电压。

但在我们的数据表中、客户不应向任何数字引脚施加比 VDDIO 高 0.3V 以上的电压

image.png

image.png

客户想检查此引脚电流是否小于 2mA、F29 是否可以接受?

image.png

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:

    我已经找到了合适的专家,他们应该尽快回复你。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:

    如果客户能够确认流向引脚的电流小于 2mA、则它应该可以正常。

    此致、

    Joseph