This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-SECCFG-EVM:与 SOM 相关的问题

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1639557/f29h85x-som-evm-questions-related-to-seccfg

器件型号: F29H85X-EVM-EVM SOM

您好、

在 F29H85X 中、

  1. 在将器件从 KP 转换为 SE 时、我们首先使用 Seccfg 的 CP、我们从 SDK 本身中提供的给定 seccfg.out 生成 Seccfg.bin。 刷写时、Seccfg 内容将存储在组 0 中- SECCFG 的非活动扇区 C29 闪存及其证书将存储在 HSM 闪存的 CERT0 中。 启动时、系统将成功加载并运行该程序。  
    当 SECCFG 内容更新时、我将写入 BANK1 SECCFG 的非活动扇区 并向 HSM 闪存中的 Cert1 区域证书、在启动期间、这将是由器件本身处理的活动 SECCFG 扇区。
    如果再次更新、我将再次执行步骤 1、我需要擦除 CERt0 区域以存储证书、我们是否可以执行此操作? 我的假设是否正确?
    如果 SECCFG 区域处于休眠状态、在 CP 期间刷写了该区域、我们能否擦除该扇区?
  2. 在 SDK 中、默认提供 seccfg.out 文件、我们如何为不同的 SSU 设置创建自己的 seccfg.bin 文件? 还是使用提供的.out 文件?

谢谢。此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rapeti、

    让我在内部与各个团队同步、然后返回给您。

    谢谢。此致、
    Aditya Singal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rapeti、


    1.自动配置功能负责自行对非活动扇区进行编程。 您无需自行操作。

    2.需要有关您要为哪种 SSU 模式创建的更多信息。 此外、我们不建议在工程/应用程序之外为 SSUMODE 2 和 3 创建 seccfg.bin。

    您还可以参考此主题、了解有关 SECCFG 的更多问题。

    谢谢。此致、
    Aditya Singal