Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1104
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TMS320F28P650SK
主题中讨论的其他器件: LMK1C1104
在已经大规模生产的机器中、有两个搭载 TMS320F28P650SK7 与 YT8522 芯片的 DSP 芯片。 当使用 LMK1C1104 缓冲器单独输出时钟以向两个 YT8522 PHY 芯片供电时、EtherCAT 通信中偶尔会发生帧丢失或通信故障。 但是、当 DSP 的时钟输出或 LMK1C1104 缓冲器的引脚 5 或引脚 8 的时钟输出用于同时为两个 PHY 芯片供电时、EtherCAT 通信正常工作。


LMK1C1104 缓冲器分别为两个 PHY 芯片提供时钟源信号波形

同时为两个 PHY 芯片供电的 DSP 芯片的时钟源信号波形

同时为两个 PHY 芯片供电的 LMK1104 芯片引脚 5 的时钟源信号的波形