This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:有关 LAUNCHXL-F28P65X 的问题

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28P65X, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1641290/tms320f28p650dk-questions-about-launchxl-f28p65x

器件型号: TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28P65XC2000WARE

尊敬的团队:

客户正在使用 LAUNCHXL-F28P65X 进行调试、并优先验证 EtherCAT。 TI 是否有任何 Beifu 协议栈生成软件? 我看到演示板上有一些软件示例程序、但似乎不完整。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  
    我们需要从 Beckhoff SSC 工具为示例生成堆栈文件(PDI HAL 除外)。  EtherCAT 技术协会|下载

    访问 SSC 工具后、您可以参阅 C:\ti\c2000\C2000Ware_6_00_01_00\libraries\communications\EtherCAT\f28p65x\docs 中的文档、了解如何运行这些示例。

    (要点是我们从该 SSC 工具生成堆栈文件,必须将它们放置在示例目录中,然后导入这些示例。)

    此致

    库纳尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    感谢您提供信息。

    目前、客户已下载 SSC、它也可以运行、但通信数据结果不正确。

    F28P650DK9 的官方示例程序可以进入 OP 状态、但发送的数字不正确。 第一个控制字数据正确、第二个目标速度正确。 主站发送了 0x12345678、但从站仅接收到 12345678、这是缺失的。 似乎是 16 位错位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI 、 由于数据大小为 16、该示例目前支持 16 位传输。

    使用。  

    需要针对 32 位传输大小调整示例。