This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2810:缺少 CCS v7 构建的 F281x 器件支持文件 (DSP281x_Device.h)

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2810, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1642131/tms320f2810-missing-f281x-device-support-files-dsp281x_device-h-for-ccs-v7-build

器件型号: TMS320F2810
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

尊敬的 TI 团队:

我正在使用 Code Composer Studio 7.4 版本为 TMS320F2810 DSP 开发一个旧版固件工程。

我已成功创建工程并添加了所有源文件、但由于缺少器件支持文件、编译失败、例如:

  • DSP281x_Device.h

  • DSP281x_Examples.h

  • DSP281x_GlobalPrototypes.h

  • IQmathLib.h

我安装了 controlSUITE、但它不包含所需的 F281x 器件支持文件夹。

您能否提供正确的器件支持包?或者引导我下载与 CCS v7 兼容的 F281x 支持文件?

我的目标是:

  1. 编译工程

  2. 生成.out 文件

  3. 将其转换为.hex 以进行 CAN 刷写

任何指导或下载链接都将非常感谢。任何 pdf.

谢谢您、
Sai Kumar