This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374D:控制器未检测到

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F28374D, TMDSEMU200-U, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1623529/tms320f28374d-controller-is-not-detecting

器件型号: TMS320F28374D
主题中讨论的其他器件: TMDSEMU200-U 、C2000WARE、 UNIFLASH

您好:

我们为一个项目设计了基于 TMS320F28374D 的功耗控制器板、并使用 XDS200 数字频谱进行调试和 FALSH 操作。 我们面临的问题如下:目标正在检测我们尝试连接目标的情况、而在尝试执行闪存擦除操作时调试器正在断开连接。  我附上了屏幕截图以供您参考。

 

就不能指导我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们遇到了一些问题、例如、目标正在检测我们尝试连接目标的情况、而在尝试执行闪存擦除操作时调试器正在断开连接。  [/报价]

    为了  进行确认、调试器仅在执行闪存擦除时断开连接? 能否介绍 VDDIO、VDD、XRSn? 还在闪存操作期间测量 IDDIO/IDD?

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是、执行擦除操作时连接调试器。 我们已经对 VDD 和 XRSn 进行了范围划分、VDD 稳定在 3.3V、并且当擦除操作开始时、XRSn 变为低电平。 我们没有选择测量 IDIO 和 IDD、但将在周一尝试。 如果您需要捕捉这些波形、我将在星期一捕获并发布到这里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果 XRSn 变为低电平、器件正在将某个复位条件置为有效(可以与 RESC 寄存器确认)。 能否详细介绍一下如何为该器件供电?

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们具有板载 3.3V 和 1.2V 稳压器、这些稳压器从 5V 输入进行转换并连接到控制器。 我已经尝试监控 RESC 寄存器、在连接目标后显示为 1、这意味着在执行预形成闪存擦除操作之前。 点击“Flash erase“后、目标断开连接、因此我无法监控 RESC 寄存器值。 我将尝试上传捕获的图像。 这里还有一点我想问的、我希望无需放置外部振荡器即可执行擦除和闪存操作。 我是对的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请找到随附的图像。 今天、我们在 XRS 引脚中没有看到任何干扰、而是出现 3.3V 下降。

    黄色 — 1.2V、  

    粉色 — XRSn、

    绿色 — 3.3V

    与目标器件连接后、1、2V 变得嘈杂、执行擦除操作时、3.3V 变为低电平、然后返回。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我在 星期二 (3/10) 之前不在办公室、请期待在该日期之前提供帮助。

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    还有一件事我想问、我希望执行擦除和闪存操作不需要放置外部振荡器。

    正确。 闪存操作不需要外部振荡器。

    点击闪存擦除后、目标断开连接、因此我无法监控 RESC 寄存器值。

    RESC 寄存器仅在 POR 时复位、因此 XRSn 不会清除寄存器值。

    与目标连接后、1、2V 会产生噪声、执行擦除操作时、3.3V 会变为低电平并返回。  [/报价]

    请确认按照数据表中的规定、向器件提供了足够的电流用于闪存擦除/编程:

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。

    我明天将检查并确认这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    听起来不错、我将在这里提供进一步帮助。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们使用此 TPS62420DRCR 稳压器生成 3.3V 和 1.2V 电压、并且能够承受 600mA 和 1000mA。 请检查一次电源电路。

    请参阅下图、黄色、3.3V、绿色 1.2V、粉色 XRSn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我已将此主题重新分配给电源/当前专家以帮助查看。 请稍后回复。

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    谢谢您、

    我们没有监控 IDD 和 IDDIO 电流的配置、但我们在电源和控制器之间放置了一个分流器(100m Ω)。

    我们观察到、与目标连接时电压几乎没有增加(以电流计)、然后在执行闪存擦除操作时没有变化。

    我想电源不是问题、可能是错的。

    请提供您的支持和指导以解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否将 VREGENZ 连接到 VDDIO?  必须将 VREGENZ 引脚连接到 VDDIO、并使用外部电源为 VDD 提供 1.2V 电压。 在斜升期间、VDD 应保持不高于 VDDIO 加 0.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、我们将 VREGENZ 连接到 VDDIO (3.3V)、VDD 连接到稳压器输出、从而提供 1.2V 的电压。  

    我们有稳压器的 3.3V 输出、它直接连接到 VREGENZ、VDDIO 引脚也连接到稳压器的 3.3V 输出、但通过磁珠电感器实现。

    我不理解 RAMP 的概念。 您能解释得更清楚一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vanu,

    斜坡与数据表 6.9.1 电源时序 www.ti.com/.../tms320f28379d.pdf 中描述的电源时序相关

    您的电源斜升速率也应在 330 至 10^5V/s 范围内。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    根据信号要求、所有数字和模拟引脚现在均断开。 我们将在此处找到电源斜升速率并进行更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、听起来不错。 期待您的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请查看随附的图、分别为 3.3V 和 1.2V

    3.3V 在上电后从 0V 达到该值需要 1ms。上电后、从 0V 达到 1.2V 大约需要 1.6ms 时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经使用外部电源捕获了这些内容、我们将尝试使用板载稳压器捕获这些内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    VDDIO 和 VDD 的电源斜坡速率分别为 3300V/s 和 750V/s。 这满足 330 - 100,000V/s 的范围

    但是、您的 VDDIO 和 VDD 不能同时上电、这会导致问题。  使用内部 POR 电路时、需要同时斜升。  

    请注意、VDDOSC 是 3.3V 电源引脚、数据表显示如下:

    VDDOSC 和 VDD 必须同时加电和断电。 当 VDD 关闭时、VDDOSC 不应通电。 对于未同时为 VDDOSC 和 VDD 供电的应用、请参阅   TMS320F2837xD 双核 MCU 器件 勘误表中的“INTOSC:无 VDD 为 VDDOSC 供电可导致 INTOSC 频率漂移“公告

    此外: VDDIO、VDDA、VDD3VFL 和 VDDOSC 在运行期间必须彼此之间保持在 0.3V 以内

    上述情况意味着 VDD 应与 3.3V 一起斜升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复、

    请给我们一些时间来调试电源,我们有连续的假期在印度,我将尝试使它在星期五工作,如果不是我将发布更新在星期一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Vasu、

    感谢您的更新。 期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stevan、

    请找到所附的图像、我们在时间限制内使电源达到 3.3V 和 1.2V、但擦除和闪存操作仍失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Vasu、

    新的供应斜升速率是多少? 几点注意事项:

    - 在为器件供电之前、不能对任何数字引脚施加比 VDDIO 高 0.3V 以上的电压、也不能对任何模拟引脚(包括 VREFHI)施加比 VDDA 高 0.3V 以上的电压。

    - 3.3V 电源应一起上电,在正常工作期间彼此之间的差值应保持在 0.3V 以内。

    - 在斜升期间、VDD 应保持不高于 VDDIO 加 0.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stevan、

    斜升速率为 2750 V/S 这意味着它可以在 1.2ms 内达到 3.3V。  

    我们尚未将任何电路连接到数字 IO 和模拟引脚、所有引脚均断开。

    VERFHI 连接到 3.3V、通过磁珠电感器连接到 VDDIO。

    是的、我们一起上电 3.3V 和 1V。

    是的、VDD 电源低于 VDDIO 电源电压、您可以参考上图黄色 (3.3V) 高于绿色 (1.2V)。

    我们在另一个控制器中也尝试了相同的方法、并且我们也有备件。 我们注意到、执行擦除操作后、XRSn 引脚以 50Hz 的速率持续复位。 在执行擦除操作之前处于高电平 (3.3V)。  

    请参阅随附的图像。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Vasu、

    您使用的所选引导模式是什么?  通过 JTAG 进行编程时、您是否可以尝试将引导模式引脚配置为等待引导(“01“)模式?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stevan、

    到目前为止、我们已通过上拉将两个 GPIO 连接到 3.3V、并处于闪存引导模式。

    是的、我们来尝试等待引导模式选项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stevan、  

    我们已经尝试更改引导模式引脚、但仍然在执行闪存/擦除操作时收到相同的错误。

    我想在这里再澄清一个问题、

      

    这是我们原理图中的 JTAG 连接器、这些引脚与 TMS320F28374D 相连并与外部数字频谱 XDS200 调试探针连接。

    我们使用了数据表中提到的外部电路、请参阅下图、

    如果需要更改/更新任何内容、请更正我。 由于满足了电源要求、正如您所知、数字 IO 和模拟引脚中没有电压、这意味着引脚开路和未使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我将及时查看和答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stevan、

    谢谢、期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Vasu、

    您能分享一下 C2000 器件的原理图吗? 我想快速检查 C2000 端是否缺少内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stevan、

    请找到随附的原理图。

    我们的团队错误地将引导引脚连接、因此移除了这些上拉电阻器并在外部连接了正确的引脚 (GPIO72、GPIO84)。

    我想其他的东西都很好。

    e2e.ti.com/.../Control_5F00_Card_5F00_design_5F00_final-2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Vasu、

    感谢您共享原理图文件。 通过查看、我发现 VDD 和 VDDA 电源轨存在问题。 VDD_MCU 和 VDDA_MCU 缺少去耦电容器、这会导致电源轨容易产生噪声。 这很可能是您看到的问题的根本原因。  

    根据数据表第 35 页:  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320f28374d.pdf 

    VDD:  

    放置去耦电容器有两个选项。

      •选项 1 — 均匀分布:在每个 VDD 引脚上均匀分配去耦电容、最小总电容约为 20uF。

      •选项 2 — 大容量电容:在每个 VDD 引脚附近放置一个 1uF 电容器、然后将 20uF 的最小总电容的剩余部分放置在上、作为大容量电容       VDD 网络

    VDDA

    在每个引脚上放置一个最小值为 2.2-µF R6 54 38 且连接至 VSSA 的去耦电容器。

    VDD_1V2 上放置了一个 22uF 去耦电容器、但我在原理图中找不到 VDD_1V2 和 VDD_MCU_1V2 之间的任何连接。 这是有意为之吗? 此外、您能详细说明一下在外部添加的引导模式 GPIO 吗?

    期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stevan、

    感谢您的意见、

    我们将按照前面所述放置电容器并尝试放置。

    这是有意为之吗? 此外、您能详细说明一下在外部添加的引导模式 GPIO 吗?

    是的、我们已从外部添加了带 4.7k Ω 的上拉电阻以连接到正确的 GPIO 引脚 (GPIO72、GPIO84)。 根据原理图、这些引脚上有引导模式配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stevan、

    VDD_1V2 和 VDD_MCU_1V2 通过电感器 L4 连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Vasu、

    感谢您的答复。 那应该很好。 请允许我更多时间进一步检查原理图、看看是否存在任何问题。 通常、建议为引导模式使用 56k 上拉电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stevan、

    根据您的输入、我们将电容器放置在 VDD 引脚附近 (7x100nF)、然后 在电源轨上放置了 20uF 电容器。

    仍然是相同的误差。 我们将更改 BOOT 引脚电阻并重试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Vasu、

    感谢您的更新。 您能否探测 VDD_MCU_1V2 并看看是否检测到 1.2V 并提供给 MCU? 此外、对于您提到的 JTAG 连接、您要连接到 使用 20 引脚连接器的 TMDSEMU200-U、但在您的用例中、我看到了 8 引脚公接头? 我的理解是否正确或有其他原因? 期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stevan、

    我们有连续的会议,所以我没有看到你的答复。 我将探测 VDD_MCU_1V2 、并明天更新给您。

    是的、您的理解是正确的、我们仅在公接头上端接所需的引脚、截至目前、我们正在从外部将 20 引脚转换为 8 引脚并连接到我们的控制器板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Vasu、

    别担心。 当您为 ccxml 测试连接时、我认为连接正常? 这将证明 JTAG 是正确的。 但我想根据之前的对话加载代码时没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stevan、

    是目标连接正常。 闪存服务器和编程失败。 我希望控制器仍然处于活动状态、XDS200 调试器也正在工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Vasu、

    我邀请了相关的闪存 API 专家来提供帮助、因为电源似乎不再有问题。 请给他一些时间来检查问题并进一步帮助您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Stevan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们可以尝试的任何意见/建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否能够使用闪存 API 编程示例对器件进行擦除和编程? 这可在 C2000Ware SDK 中找到、位置 为 C2000Ware\device_support\f2837xd\examples\dual\flash_programming\cpu01。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我们无法进行擦除或闪存编程。 器件正在连接、并且在执行擦除或闪存操作时断开连接。  

    我获得了其他一些输入来调试电源并满足 TI 团队的要求。 一切都好、您可以在此主题中阅读相同内容。

    问题可能是什么? 请指导我们解决此问题、我们计划将此定制控制器板用于工程、除了控制器板之外、其他硬件也已准备就绪。 我希望你能理解我们的情况。  

    温暖的食物

    Vasu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    [quote userid=“621965“ url=“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1623529/tms320f28374d-controller-is-not-detecting/6262958
    点击“Flash erase“后、目标断开连接、因此我无法监控 RESC 寄存器值。

    RESC 寄存器仅在 POR 时复位、因此 XRSn 不会清除寄存器值。

    [/报价]

    您是否能够确定 RESC 寄存器的值? 尝试闪存擦除并发出 XRSn 后、您可以连接回器件并读取它。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    不可以、连接目标后、我能够读取 RESC 寄存器、尝试闪存擦除目标断开连接后、甚至 CCS 也会自动关闭。 因此我无法读取 RESC 寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对延迟响应表示歉意。

    您是否能够使用闪存 API 编程示例对器件进行擦除和编程? 这可在 C2000Ware SDK 中找到、位置为 C2000Ware\device_support\f2837xd\examples\dual\flash_programming\cpu01。

    回到这里、您是否能够使用 RAM 配置成功执行此示例? 这里的目标是独立于 CCS 的闪存操作来运行闪存 API、以便确定这是与您的 CCS 安装还是器件上的实际闪存有关。

    此外、CCS 崩溃后、您应该能够重新连接到器件并在未断电的情况下读取 RESC。

    在该问题开始发生之前、是否已将任何内容编程为闪存、或者器件上的闪存是空白的?

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    首先、我必须将代码转储到控制器中以尝试 Falsh API 编程。 我无法转储代码。

    是、CCS 崩溃后、我再次打开 CCS 并尝试监控 RESC 寄存器值、它会在 0xC0000000 中显示、这意味着 TSRT 状态为 1、XRS 状态为 1、其余为 0。

    我们之前没有刷写任何内容、它是一个新的控制器、我们正在尝试转储代码。 即使我尝试做黑色检查,这一操作也抛出错误(错误 — 1044)

    我尝试使用 uniflash 软件、我可以读取存储器。 但闪存擦除/编程操作失败。